Schuko-stikkontakter og USB-opladere på Tivoli Hotel

Schuko-stikkontakter og USB-opladere på Tivoli Hotel

Tivoli Hotellets 277 nye værelse har alle fået installeret Impressivo-kontakter fra ABB. Kontakterne er valgt ud fra funktionalitet og design.

Tivoli Hotel er en hoteloplevelse ud over det sædvanlige. Med inspiration fra Danmarks mest besøgte turistattraktion byder hotellet indenfor med et smagfuldt tema tiseret indretningsdesign, der uden at være tivoliseret giver klare associationer til den gamle forlystelsespark. Tivolis de sign og mønstre træder tydeligt frem i klare farver på lamper, vægudsmykninger og tapeter, hvor de er en visuelt spændende kontrast til den moderne arkitektur i den store, lyse bygning.

Med konferencefaciliteter til 5.500 mennesker og nu hele 679 værelser har hotellet plads til et stort antal turister og erhvervsfolk fra ind og udland, og selvom den nye fløj åbnede med ekstra kapacitet 4. juli 2015, har der været fuldt hus hele sommeren.

Bedre brugeroplevelse
Ligesom på resten af hotellet har Tivolis designteam været dybt involveret i indretningen af den nye fløj. Her har de sammen med hotellets interiørgruppe valgt ABB’s Impressivo-kontakter på alle 277 værelser. Schuko-stikkontakter og USB-opladere giver gæsterne en bedre brugeroplevelse, og designet er nøje udvalgt til at matche den øvrige indretning.

- Vi arbejder løbende med kundetilfredshedsundersøgelser, og gæsterne har tidligere givet udtryk for, at de gerne ville have mulighed for at oplade deres mobil telefoner om natten i nærheden af sen gen, så derfor er der kommet kontakter ved sengegavlene på alle værelser i den nye fløj, fortæller Christina R. Mollerup, Project Manager, Tivoli Hotel.

Fordele med Schuko
Elinstallationen i den nye fløj er udført af Lelectric A/S, der har speciale i service og nybyggeri på hoteller.
- Det har været en positiv oplevelse at arbejde med Schuko. Vi skulle lige sætte os ind i alle dippedutterne først, men bl.a. er det en stor fordel, at vi kun skulle benytte én slags dåse i stedet for en masse forskellige, fortæller direktør Lars Andersen fra Lelectric.

Derudover understreger Lars Andersen fordelen i, at hotellet i fremtiden nemt vil kunne udskifte kontakternes rammer og afdækninger til et andet design eller en anden farve, hvis de vælger at lave ændringer i indretningen på værelserne. 
- Det har været spændende at arbejde med noget andet afbrydermateriel end det gængse. Det er helt klart godt for det danske marked, at der er kommet nogle flere produkter at vælge imellem, fortæller Brian Klingenberg, der er sælger hos Solar, som har leveret alle Impressivo-kontakterne.
Endnu mangler 12. etage at blive helt færdiggjort på Tivoli Hotel, hvor der ud over MASH Penthouse (der allerede er åbnet), vil åbne et Penthouse Pool & Relax-område med en fritsvævende pool med glas bund, så gæsterne vil kunne nyde udsig ten til København under sig. Penthouse Pool & Relax åbner primo 2016.

For at matche indretningsdesignet og hæve brugervenligheden er der installeret Impressivo-kontakter i de 277 nye værelser på Tivoli Hotel.
For at matche indretningsdesignet og hæve brugervenligheden er der installeret Impressivo-kontakter i de 277 nye værelser på Tivoli Hotel.
center

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp