- Un único dispositivo para el hogar inteligente para sistemas inalámbricos Welcome de Niessen, ABB-free@home® y dispositivos compatibles con Matter.
- Panel táctil para el control de acceso a la vivienda, iluminación, persianas, control de temperatura y mucho más.
- Acceso remoto desde una única aplicación móvil, ABB-free@home® Next.
ABB presenta OneTouch 7", un panel táctil que integra perfectamente los sistemas de comunicación de videoportero y hogares inteligentes en un solo dispositivo.
Elegante y atractivo, OneTouch de 7" destaca como un centro de hogar inteligente que integra el punto de acceso del sistema y brinda conectividad sin esfuerzo a dispositivos inalámbricos ABB-free@home® y dispositivos habilitados con Matter, todo administrado desde un solo panel. También visualiza y controla las funciones cableadas ABB-free@home®, conectando una casa completa y asegurando que cada interacción sea fluida e intuitiva.

Configura las escenas de tu hogar inteligente. 
Comunicación de puerta Welcome de Niessen. 
Comunicación de puerta a través de la aplicación ABB-free@home® Next. 
o vía OneTouch 7".
Desde abrir la puerta, ajustar la iluminación y operar las persianas hasta controlar la música, OneTouch transforma cualquier espacio en un entorno más inteligente y conectado. Además, su compatibilidad con dispositivos habilitados para Matter garantiza una interoperabilidad más amplia con otras soluciones y plataformas de hogares inteligentes, como Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings, así como una configuración más sencilla y una experiencia de hogar inteligente más cohesiva y preparada para el futuro.
Fácil de instalar y poner en funcionamiento, OneTouch ofrece compatibilidad con Wi-Fi de banda dual (5 GHz + 2,4 GHz) y con los sistemas de comunicación de puerta IP Welcome de 2 cables. Su calidad de pantalla superior ofrece una reproducción excelente del color, un amplio ángulo de visión y una interfaz táctil con capacidad de respuesta. Los sensores de temperatura integrados también permiten el control del clima.

OneTouch 
Hogares inteligentes 
Control por voz 
OneTouch 
Integración con Sonos
OneTouch de 7" cuenta con un diseño delgado, de solo 10 mm de profundidad cuando se instala sobre pared, y está disponible en blanco y negro. El elegante panel cuenta con la nueva interfaz de usuario desarrollada por ABB, lo que garantiza una experiencia más intuitiva.
Juan Antonio Yanes, Product Business Developer de Home and Building Automation de ABB Electrification en España, afirmó: “Este último lanzamiento de OneTouch es un testimonio de nuestro compromiso y dedicación continuos para proporcionar productos y soluciones que ayuden a las personas a vivir de forma más inteligente y sostenible, elevando los estándares de vida del futuro”.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible un uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión energética. A medida que la transición energética se acelera y la demanda de electricidad crece, estamos electrificando el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. En ABB, estamos preparados para superar las expectativas y nos apasiona ayudar a nuestros clientes y socios a hacer lo mismo. go.abb/electrification