ABB-teknologialla varustetuilla Runtech-tyhjiöratkaisuilla voidaan säästää merkittävästi energiaa paperikoneissa

ABB-teknologialla varustetuilla Runtech-tyhjiöratkaisuilla voidaan säästää merkittävästi energiaa paperikoneissa

Runtechin EP-sarjan turbopuhaltimet käyttävät ABB:n tähän tarkoitukseen suunnittelemia moottoreita ja taajuusmuuttajia. Puhaltimia käytetään tyhjiöratkaisuissa, joilla voidaan säästää jopa 70 % energiaa verrattuna perinteisiin pumppuihin perustuviin järjestelmiin.

Runtech Systems valmistaa turbotyhjiö- ja optimointiratkaisuja sellu-, kuitu-, kartonki- ja paperitehtaisiin. RunEco-tyhjiöjärjestelmä on edelläkävijä, jota käytetään vedenpoistoprosessissa (eli prosessissa, jossa kosteus poistetaan paperiarkista) sekä muissa paperi- ja kartonkikonesovelluksissa. Runtech toimii Suomessa ja on osa Ingersoll Rand Inc. -yritystä.

Turbopuhaltimet saavat käyttövoimansa suurnopeusmoottoreista ja -taajuusmuuttajista, jotka ABB on suunnitellut erityisesti Runtechin tuotteita varten. Taajuusmuuttajat on räätälöity tietylle moottori- ja puhallinyhdistelmälle. Taajuusmuuttajakäytön ansiosta tyhjiötasoa voidaan säätää, jotta se vastaa täsmällisesti prosessin vaatimuksia. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin malli, jossa käytetään jatkuvasti huippunopeutta ja hallitaan sitten tyhjiötasoja ilmavirtaa mekaanisesti kuristamalla. Suurempi hyötysuhde säästää energiaa ja myös vähentää hiilidioksidipäästöjä, eli tehtaat voivat sekä leikata energiakustannuksia että yltää vastuullisuustavoitteisiinsa.

“ABB on sellu- ja paperialalla tunnettu brändi, ja huippunopea moottori on välttämätön osa turboratkaisuamme. Kun tarvitsimme luotettavaa moottorikumppania, oli luontevaa alkaa tehdä yhteistyötä ABB:n kanssa”, sanoo Ville Mattsson, Runtech Systemsin Business Line Director & MD. ”ABB:n tiimillä on kokemusta ja osaamista juuri meidän tarvitsemiemme moottorien ja taajuusmuuttajien suunnittelusta. Oman sovellusosaamisemme ja ABB:n tuotteiden ansiosta pystymme suunnittelemaan asiakkaillemme optimoituja ratkaisuja. Olemme työskennelleet ABB:n kanssa jo vuosia, ja T&K-tiimimme ovat kehittäneet ja testanneet ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä – ja todenneet ne toimiviksi.”

Huippunopean käytön etuja

Induktiomoottoreissa on tehokkuutta parantava laminoitu roottori. Moottorien suuren käyttönopeuden ansiosta turbopuhaltimet eivät tarvitse vaihteistoa, mikä lisää tehokkuutta ja luotettavuutta entisestään sekä vähentää huoltovaatimuksia. Puhaltimet rakennetaan siten, että juoksupyörät asennetaan suoraan moottorin akseliin.

”Moottorin huippunopeuden saavuttamiseksi taajuusmuuttajat toimivat korkeilla lähtötaajuuksilla. Tästä voi seurata sivuvaikutuksia, joita ei matalammilla taajuuksilla tule”, sanoo Erno Tahvanainen, ABB Motionin Account Manager. ”Jotta moottori toimii oikein, meidän on varmistettava, että näitä sivuvaikutuksia pienennetään asianmukaisesti. Teimme perusteellista tutkimusta ymmärtääksemme tarkkaan, mitä korkeammilla taajuuksilla tällaisessa käytössä tapahtuu. Hankkimamme tiedon avulla olemme tuottaneet ratkaisuja, jotka toimivat tehokkaasti ja luotettavasti Runtechin tuotteilla.”

Korkea hyötysuhde vahvistaa ympäristövastuullisuutta

Uudessa-Seelannissa sijaitsevalla sellutehtaalla toteutettiin jokin aika sitten tyhjiöjärjestelmän muutosrakennushanke. Se korosti energiasäästöjä, joita Runtechin ratkaisuilla voidaan saavuttaa. Runtechin uudella järjestelmällä tehdas on onnistunut vähentämään tyhjiöprosessin tehonkulutusta yli 700 kW. Muutosrakentaminen on osa kohteen laajempaa energiatehokkuushanketta, johon kuuluu myös maailman ensimmäinen sellukoneessa käytettävä täysin geoterminen höyrykuivausprosessi

Runtechin turbopuhaltimet auttavat tehtaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan myös toisella tavalla: vettä säästämällä. Perinteiset tyhjiöratkaisut perustuvat pumppuihin, jotka käyttävät vettä sisäisen tiivistyksen muodostamiseen. Runtech on laskenut, että sen tämänhetkinen yli 1000 tyhjiöpuhaltimen asennettu laitekanta säästää noin 29 miljardia litraa vettä vuodessa.

”ABB on toimittanut energiatehokkaita taajuusmuuttajia ja moottoreita sellu- ja paperiteollisuudelle jo pitkään”, Erno Tahvanainen lisää. ”On hienoa, että teknologiamme auttaa Runtechiä valmistamaan innovatiivisia tuotteita – ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ja auttavat tehtaita parantamaan sekä kannattavuuttaan että vastuullisuuttaan.”

Energy Efficiency Movement

Runtech on sitoutunut tehokkuuden edistämiseen, joten se on lähtenyt mukaan Energy Efficiency Movementiin. Tämä ABB:n aloittama globaali aloite tuo yhteen sidosryhmiä, jotka innovoivat ja toimivat entistä energiatehokkaamman, uusiutumis- ja sopeutumiskykyisemmän maailman puolesta.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp