- Innovatiivinen suojausmenetelmä kompensoiduille jakeluverkoille
- Suojausmenetelmä turvaa ihmishenkiä ja asennettua omaisuutta sekä minimoi vaikutukset sähkön laatuun vähentäen tarpeettomia sähkökatkoja
- Uusi maasulkusuojausmenetelmä varmistaa, että verkon sähköturvallisuusrajat eivät ylity
ABB on täydentänyt palkittua maasulkusuojausvalikoimaansa kosketusjännitteeseen perustuvalla maasulkusuojauksella. Sen tunnuksena on IFPTOC kansainvälisessä IEC 61850 -standardissa, jossa määritetään sähköasemien älykkäiden elektronisten laitteiden tiedonsiirtoprotokollat.
Kompensoituja jakeluverkkoja käyttävät asiakkaat pääsevät nyt ensimmäisinä maailmassa hyötymään tästä uudesta suojausmenetelmästä. Sillä suojellaan ihmishenkiä ja asennettua omaisuutta ja se minimoi vaikutukset sähkönsyötön laatuun vähentäen tarpeettomia sähkökatkoja.
Suojausmenetelmällä voidaan laskea vikavirta ja arvioida tuloksena oleva vaarallinen kosketusjännite todellisessa vikakohdassa. Menetelmä tuo käyttöön dynaamisen käyttöviiveen, jota ohjaavat laskettu vikavirta ja vikakohdan kosketusjännitetaso. Tällöin toiminto täyttää sähköturvallisuusstandardien (esimerkiksi EN 50522 tai IEEE 80) määräykset suurimmista sallituista kosketusjännitteistä, mutta vähentää kuitenkin tarpeettomia katkoksia. Näin ollen verkkotoiminnoista vastaavat henkilöt voivat luottaa siihen, että verkot ovat suojattuina turvallisuusstandardin mukaisesti jatkuvasti, myös verkkotopologian muuttuessa ja vikatilanteissa.
”Teknologia on tulosta useiden vuosien tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tiiviistä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa”, sanoo ABB:n Senior Principal Engineer Ari Wahlroos. ”Tällä ainutlaatuisella menetelmällä varmistetaan sovellettavan lainsäädännön mukainen, luotettava ja täsmällisesti ajoitettu suojaus kaikissa mahdollisissa käyttöolosuhteissa.”
Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta maasulkusuojaukseen, joka luo ihanteellisen tasapainon turvallisuuden ja toimituslaadun välillä. Yksi asiakkaista on suomalainen jakeluverkonhaltija (DSO) Alva. Ensimmäisenä maailmassa Alva käyttää jo ABB:n uutta suojausmenetelmää.
”Uusi maasulkusuojausmenetelmä IFPTOC varmistaa jatkuvasti, että verkon sähköturvallisuusrajat eivät ylity. IFPTOC laskee todellisen maasulkuvirran, arvioi aiheutuvan kosketusjännitteen ja määrittelee tarvittavan toimintanopeuden suojaukselle. Samalla se varmistaa, etteivät ihmisten toleranssirajat ylity myöskään vikojen aikana. Näin taataan verkon turvallinen toiminta kaikkina aikoina”, sanoo Alva Sähköverkon käyttöpäällikkö Sakari Kauppinen.
Uuden suojausmenetelmän luotettavuudelle on tehty yhteistyössä Alvan kanssa laajoja kenttäkokeita todellisessa ympäristössä yrityksen uusimmalla sähköasemalla Jyväskylässä. Tällaisilla kenttäkokeilla voidaan varmistaa, että suojaus toimii oikein erilaisissa vikatilanteissa.
Uudella suojausmenetelmällä jakeluverkonhaltijat pystyvät luotettavasti parantamaan sähköturvallisuutta ja varmistamaan sähkönsyötön jatkuvuuden.
”Kenttäkokeiden aikana toteutimme etukäteen erilaisia vikatilanteita, joilla varmistimme, että uusi suojausmenetelmä toimii suunnitellusti. Uudella suojausmenetelmällä pystymme mittaamaan vikavirran vikakohdassa ja varmistamaan, että suojaustoiminto toimii optimaalisesti”, sanoo Sakari Kauppinen. ”Nyt olemme lisäksi päivittämässä parempaan suojausteknologiaan, jotta voimme lisätä koko verkon turvallisuutta.”
ABB:n uusi suojausmenetelmä on saatavilla valikoiduissa tuotteissa, kuten kehittyneessä, Relion® REX640 all-in-one -suojareleessä.
ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 140 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n yli 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com
ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka mahdollistaa sähkön tehokkaan ja luotettavan käytön sähkön lähteestä pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaistakseen maailman suurimmat haasteet sähkönjakelun ja energianhallinnan alalla. Autamme yrityksiä, teollisuutta ja kuluttajia käyttämään laitoksiaan ja kotejaan tehokkaasti ja luotettavasti. Energiamurroksen kiihtyessä me sähköistämme maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. go.abb/electrification