- ABB on toteuttanut 412 kaivosalan johtajalle ja asiantuntijalle kyselyn, jossa selvitettiin, miten kaivosyhtiöt ovat edistyneet kestävän kehityksen suunnitelmissaan ja miten ne voivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa.
- 77 prosenttia vastaajista näkee sähköistyksen, automaation ja digitaaliset ratkaisut avaintekijöinä kaivostoiminnan onnistuneelle ja kestävälle muutokselle.
- 53 prosenttia vastaajista odottaa kaivostoimintansa muuttuvan merkittävästi tai kokonaisvaltaisesti seuraavien viiden vuoden aikana.
ABB:n uudessa Mining's Moment -raportissa keskitytään kaivostoiminnan kehitykseen. Tutkimuksessa 412 kaivoksen johtajaa ja asiantuntijaa 18 maasta jakavat ajatuksiaan. Tulokset paljastavat, että heistä 70 % on vakuuttunut siitä, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi nykyisillä teknologioilla. Johtajat ovat yleisesti ottaen luottavaisia sen suhteen, että he saavuttavat kestävän kehityksen tavoitteensa, sillä tarvittavat teknologiat ovat jo olemassa. 15 % on erittäin luottavaisia ja 52 % melko luottavaisia vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Jos kysymys laajennetaan vuoden 2050 tavoitteisiin, on 48 % erittäin luottavaisia.
77 % kyselyyn vastanneista pitää integroitua sähköistystä ja automaatiota sekä digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa keskeisinä osa-alueina, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhtiöillä on kunnianhimoisia suunnitelmia investoida teknologioihin, jotka tekevät toiminnasta kestävämpää. 53 % kertoo heidän toiminnassaan tapahtuvan merkittäviä tai kokonaisvaltaisia muutoksia, ja 28 % aikoo kehittää toimintaansa kohtalaisesti. 81 % aikoo siis kehittää tai muuttaa toimintaansa kestävämmäksi. 19 % investoi vähittäiseen muutokseen.
Raportti on uusin osa ABB:n Real Progress -kampanjaa, jonka tavoitteena on näyttää, miten teknologioilla ja asiantuntemuksella voidaan nopeuttaa kestävää kehitystä ja samalla parantaa tuottavuutta. Erityisesti kaivosteollisuus on haastavassa tilanteessa, jossa sen on lisättävä tuotantoaan toimittaakseen energiamurrokseen tarvittavia raaka-aineita, mutta kuitenkin samalla rajoitettava ja vähennettävä toimintansa ympäristövaikutuksia. Raportti osoittaa alan olevan valmis vastaamaan haasteeseen: 73 % kyselyyn vastanneista sanoi olevansa innoissaan mahdollisuuksista, joita kaivosteollisuuden roolin merkitys vihreän teknologian raaka-aineiden toimittajana tarjoaa.

Useimmat vastaajat kertoivat, että heidän yrityksensä on sitoutunut uudelleenkouluttamaan henkilöstöä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kuva: iStock 
Alan suurimpia dumppereita sähköistetään ympäri maailmaa. Kuva: Copper Mountain 
Ihmiset ovat kestävän muutoksen tärkein tekijä. Kaivosyhtiöt tekevät yhteistyötä ABB:n kanssa luodakseen teknologioita, jotka tekevät kaivoksista automatisoituja ja turvallisempia. Kuva: ABB 
Suurin osa kyselyyn vastanneista näkee integroidun sähköistyksen, automaation ja digitalisaation olennaisena kaivosteollisuuden muutokselle. Kuva: ABB 
Yhteistyössä kaivosyhtiöiden ja muiden kumppaneiden kanssa voimme luoda teknologioita, jotka auttavat saavuttamaan nettonollatavoitteet nopeammin. Kuva: ABB
"Johtajat ovat todella innoissaan roolistaan energiamurroksen tukemisessa. He myös suhtautuvat hyvin vakavasti kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin", sanoi Max Luedtke, Global Business Line Manager for Mining, ABB Process Industries. "Huomaamme tämän kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisessä, halukkuudessa investoida näiden tavoitteiden saavuttamiseen sekä sellaisten teknologioiden saatavuudessa, joilla voidaan jo nyt saavuttaa merkittävää kehitystä. Emme kuitenkaan voi ajatella, että työ on jo tehty, sillä merkittävä vähemmistö kamppailee saavuttaakseen tavoitteensa. Raportissamme määritellään kolme keskeistä osa-aluetta, joihin kohdistuvat investoinnit voivat auttaa kaivosyhtiöitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa: ihmiset, teknologia ja prosessit.”
Raportti osoittaa, että investoimalla ihmisiin, teknologiaan ja prosesseihin kaivosyhtiöt voivat jatkaa kehitystään:
- 44 % kyselyyn vastanneista sanoi, että rajallinen osaaminen on merkittävä este hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. 70 % vastaajista sanoi, että heidän yrityksensä on sitoutunut nykyisten työntekijöiden kouluttamiseen päästövähennysten tukemiseksi.
- 70 % uskoo, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi nykyisillä teknologioilla. Sähköistämistä pidetään keskeisenä tekijänä päästöjen vähentämisessä. 91 % johtajista kertoi sähköistyksen olevan keskeinen tekijä tai ainakin osa heidän strategiaansa päästöjen vähentämiselle.
- 46 % vastaajista on sitä mieltä, että toiminnan ja tuotannon häiriintymisen riski on este uuden teknologian käyttöönotolle. Tämä korostaa tarvetta uudenlaiselle lähestymistavalle järjestelmiin ja prosesseihin. Kyselyyn vastanneista 73 % uskoo, että kaivostoiminnan muutos edellyttää uutta lähestymistapaa teknologiaan ja riskienhallintaan.