Haemme opiskelijoita kesätöihin esimerkiksi tuotekehityksen ja teknologian, IT:n, projektinhallinnan, asiakaspalvelun, huollon, logistiikan ja tuotannon eri tehtäviin. Suomessa ABB:llä on 15 divisioonan liiketoimintaa, globaaleja vastuita, merkittävää tuotantoa vientiin, toimintaa lähes 20 paikkakunnalla ja yli 5 000 työntekijää, joten kesätyöpaikoissakin riittää valinnanvaraa.
"Maailma muuttuu nyt nopeaan tahtiin. ABB:llä pääsee aitiopaikalle seuraamaan, kuinka voimme ratkaisuillamme auttaa eri teollisuudenaloja nostamaan suorituskykyään ja toimimaan tehokkaammin, tuottavammin ja kestävämmin – "outrun", kuten uuden brändipositiointimme mukaisesti ABB:llä tiivistämme ajatuksen, sanoo Peter Lindgren, liiketoimintajohtaja Drives-yksiköstä. "Hae siis mukaan kestävän tulevaisuuden näköalapaikalle!"
”Eteenpäin katsovat osaajat monenlaisissa tehtävissä ovat meille tärkeitä, joten kannattaa rohkeasti tutkia eri vaihtoehtoja ja hakea tehtäviin, jotka kiinnostavat", Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Henri Hilke sanoo.
"Kesätyöt ABB:llä tarjoavat mahdollisuuden ottaa vastuuta, soveltaa opinnoissa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön sekä tuoda esiin omia näkemyksiään ja oppia uutta. Moni arvostaa myös verkostoitumista niin Suomen ABB:läisten kuin kansainvälisten kollegojen kesken."

"Toivotamme kesäharjoittelijat vuosittain lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme", Henri Hilke sanoo. "Olette arvokas lisä työyhteisöömme." 
"ABB auttaa ratkaisuillaan ja asiantuntemuksellaan eri teollisuudenaloja kilpailukykyisemmiksi", kertoo Peter Lindgren Drives-yksiköstä, jossa kehitetään ja valmistetaan sähkömoottoreita ohjaavia taajuusmuuttajia. IEA:n mukaan jopa 50 % nykyisistä energiatehokkuuden säästömahdollisuuksista maailmassa tulee teolliselta sektorilta. 
Tekniikan alan opiskelijat valitsivat tänä vuonna ABB:n 2. suosituimmaksi työnantajaksi ja toimialansa ihanteellisimmaksi työnantajaksi Suomessa. ABB Oy:n henkilöstöjohtaja Henri Hilke (vas.) ja toimitusjohtaja Pekka Tiitinen (toinen oik.) sekä työnantajamielikuvaa luotsaava Maria Pasanen (oik.) kollegansa Emilia Mäkitalon kanssa iloitsevat hienosta menestyksestä Universumin työnantajamielikuvatutkimuksessa. 
"Opiskelut on ollut helppo yhdistää työntekoon, sillä töitä on voinut tehdä joustavasti. Työpäivät ovat olleet mielenkiintoisia ja mukavia, ja olen päässyt tapaamaan uusia ihania ihmisiä niin töissä kuin ABB:n tapahtumissa", System Drives -yksikön Hankinnassa viime kesän jälkeen osa-aikaisena työntekijänä jatkanut Nelly Plukka kertoo ja kannustaa: "Kannattaa hakea ABB:lle!" 
Tule tapaamaan ABB:läisiä ja keskustelemaan kesätöistä eri paikkakunnilla järjestettäviin alkuvuoden opiskelijatapahtumiin!
Hae 16. helmikuuta mennessä
Perjantaina 3.1. käynnistynyt haku on avoinna sunnuntaihin 16.2.2025 saakka.
”Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana. Hakemusta kannattaakin laittaa heti tulemaan, jos kesä kansainvälisessä yrityksessä huippukollegojen kanssa innostaa ja haluat päästä näyttämään osaamistasi kiinnostavien tehtävien parissa”, Employer Branding Country Manager Maria Pasanen sanoo. ”Paikkoja on auki niin tuotannossa kuin toimihenkilötehtävissä, joten tarjolla on kesätöitä monien alojen ja oppilaitosten opiskelijoille useammalla paikkakunnalla.”
Kesätyöt alkavat huolellisella perehdytyksellä ja opastuksella, joissa kaikki kesäharjoittelijat oppivat paljon myös ABB:n turvallisuuskulttuurista. "Perehdytyksen ja varsinaisten kesätyötehtävien ohella tarjolla on kesän aikana monenlaista vapaampaakin ohjelmaa, kuten kesätyöntekijöiden kesäjuhlat sekä muut kesäharjoittelijoille järjestettävät tapahtumat, jotka ovat olleet hyvin pidettyjä", Maria kertoo.
ABB-uralle kesätöistä
Kesätöistä voi aueta mahdollisuus jatkaa ABB:llä kesän jälkeen osa-aikaisesti opintojen ohella ja siirtyä valmistumisen jälkeen vakituisiin tehtäviin.
”Kesätyöpaikkoja läpikäydessä kannattaakin jo tunnustella, voisiko ABB olla se yritys, joka tarjoaa sinulle erinomaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen myös tulevaisuudessa”, Henri vinkkaa.
Kaikki Suomessa avoinna olevat ABB:n kesätyöt ovat nähtävissä osoitteessa:
careers.abb/kesatyo. Tutustu vaihtoehtoihin ja lähetä hakemuksesi viimeistään 16.2.2025.
ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä ja lisäämään samalla toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä niin, että ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”. Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja 105 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com