Vinssijärjestelmä on keskeisessä asemassa merikaapeleiden talteenotossa. Järjestelmään kuuluu myös 1,5 kW:n moottorilla varustettu kaapelin ohjauslaite, jonka avulla kaapeli voidaan kelata tarkasti rummulle.
Suomessa sijaitseva Pohjois-Euroopan OEM Hub (NEU) ja Saksassa sijaitseva Keski-Euroopan OEM Hub (CEU) tekivät hankkeessa yhteistyötä. Alankomaat kuuluu OEM Hub CEU:n vastuualueeseen, ja OEM Hub NEU antoi lisätukea. Nämä kaksi hubia hioivat ja räätälöivät ohjelmistoa Draftecin tarpeisiin ja tukivat käyttöönottoa paikan päällä. Martijn Aangeenbrug ABB:stä Alankomaista, Sebastian Ding OEM Hub CEU:sta ja Asko Salminen OEM Hub NEU:sta toimivat hankkeessa avainrooleissa, tekivät yhteistyötä ja jakoivat tietoa hubien välillä.
Draftecilla oli vinssijärjestelmää koskevia erityisvaatimuksia. Rumpua oli käytettävä kahdella moottorilla master/follower-toiminnolla erillisen kaapelinohjaustaajuusmuuttajan tukemana. Järjestelmässä tarvittiin myös Profinet-väylä, kireyden mittausjärjestelmä ja kolme määriteltyä ohjaustilaa. Järjestelmässä on normaali nopeusohjaustila, nopeusohjetila jossa kelaus pysähtyy, kun saavutetaan haluttu kireysohje sekä vakiokireystila, jossa kireysanturin mittauksen perusteella nopeutta säädetään halutun kireyden saavuttamiseksi. Haluttu kireysohje vaihteli 2 ja 15 tonnin välillä.

Tiukkojen teknisten vaatimusten vuoksi Draftec aloitti yhteistyön ABB:n Motion OEM Hubien kanssa, koska niillä oli todistetusti kokemusta vinssien ohjausratkaisuista. OEM Hub CEU:n ja OEM Hub NEU:n mukaantulon jälkeen ABB päätti tehdä uuden Constant Tension -vinssiohjelmiston (+N6200) johon yhdistettiin usean eri asiakkaan esittämiä vaatimuksia. Master/follower-toiminnallisuus saatiin kopioitua aiemmin kehitetystä +N6150 ohjelmistosta, mutta muut toiminnot piti tehdä erikseen. Ohjelmisto sisältää muun muassa kireyden säätimen, takaisinkytkettynä tai ilman, sekä rummun halkaisijan ja kierrosten laskennan.
Yhteistyössä Mannheimissa ja Helsingissä toimivien OEM-tiimien kanssa uuden Constant Tension -ohjelmiston alustava käyttöönotto ja testaus tehtiin onnistuneesti Draftecin tuotantolaitoksella Alankomaissa. Draftecin tuotantolaitoksella tehdyt testit varmistivat, että sovellus täytti kaikki suorituskyky- ja luotettavuusvaatimukset.

”Tämä esimerkki osoittaa ABB:n tuotteiden ja ohjelmistojen joustavuuden sekä paikallisen tuen vahvuuden Alankomaissa, yhdistettynä alueellisen OEM Hub CEU:n asiantuntemukseen ja NEU Hubin toimittamiin tietoihin”, sanoo Mikael Holmberg, Segment Sales Manager, Crane & Marine Winches ja kaikkien kahdeksan OEM Hubin koordinoinnista vastaava johtaja.
Draftecille ABB Motion OEM Hubien tuella sisäänrakennettu taajuusmuuttajatoiminto tarjosi käyttövalmiin Constant Tension -ratkaisun. Tämä lyhensi ohjelmointiaikaa ja helpotti integrointia. ABB:n asiantuntemuksen ansiosta ohjelmistosta tuli mukautettava, joten se on siirrettävissä muille asiakkaille, joilla on samanlaisia tarpeita.
”Sovellus toimii luotettavasti, ja asiakas on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Olemme hyötyneet taajuusmuuttajan sisäänrakennetusta Constant Tension -ohjaimesta. ABB:n Motion OEM Hubien tuella toteutettu käyttövalmis ratkaisu teki käyttöönotosta suoraviivaista ja tehokasta”, sanoo Martijn Aangeenbrug.
Hankkeen lopputulos ei ainoastaan täyttänyt Draftecin vaatimuksia vaan myös vahvisti ABB:n asiantuntemusta Constant Tension -sovelluksista. Ratkaisu tuottaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä, sillä se tuo kehitystyön hyödyt myös tulevien asiakkaiden käyttöön. Yhteistyö on osoitus ABB:n sitoutumisesta innovointiin, luotettavuuteen ja kumppanuuteen, jotka edistävät meri- ja offshore-teollisuuden jatkuvaa kehitystä.
ABB Motion OEM Hub
ABB:n Motion OEM Hubit ovat kansainvälinen verkosto sovelluskehitysyksikköjä, jotka yhdistävät globaalin asiantuntemuksen ja paikallisen osaamisen tarjotakseen OEM-asiakkaille räätälöityjä ja tehokkaita ratkaisuja. OEM Hubit keskittyvät tuotekehitykseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Euroopassa toimipisteet ovat Suomessa, Saksassa ja Italiassa. Pohjois-Euroopan OEM Hub sijaitsee Helsingissä.
- 8 hubia maailmanlaajuisesti, yli 50 asiantuntijaa tukemassa OEM-kumppaneita.
- Tavoitteena parantaa asiakkaiden tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.
- Sovelluskohtaista suunnittelua, testausta ja prototyyppien kehitystä ABB:n vakiotuotteilla.
- Palveluihin kuuluu mm. energianhallinta, lämpöpumppu- ja datakeskusratkaisut, puristinsovellukset, taajuusmuuttajien räätälöinti ja automaation integrointi.
- Monialaiset tiimit jakavat osaamista ja parhaita käytäntöjä globaalisti, mutta soveltavat niitä paikallisiin tarpeisiin.