Sopimus Orange Marinen ympäristöystävällisestä kaapelialuksesta on Azipod®-propulsiojärjestelmälle 300. aluksen merkkipaalu

Colombo Dockyard valitsi ABB:n integroidun sähkövoima- ja propulsiopaketin edistykselliseen merituulipuistoja tukevaan kaapeleiden asennus- ja korjausalukseen. Tämä on merkkipaalu Azipod®-propulsiojärjestelmien asennuksissa.

Sri Lankan johtava laivanrakentaja toimittaa tämän huipputeknologisen aluksen vuonna 2023. Se liittyy Orange Marine Francen laivastoon, jonka osuus on nyt 15 prosenttia maailman erikoistuneista kaapelien asennus- ja korjauslaivoista. Tässä 100 metrin pituisessa aluksessa on ABB:n täydellinen sähkövoima-, propulsio- ja automaatiopaketti, johon sisältyy myös Azipod®-järjestelmä.

Kaapelin asennukseen ja korjaamiseen tarvittavan aluksen on kehittänyt Fincantieri-yhtiöön kuuluva norjalainen Vard Design -yritys. Kehitystyössä painotettiin erityisesti sähkönkulutusta ja suorituskykyä. Laivan paikallaan pysymisen tarkkuus ja ohjailtavuus ovat välttämättömiä toisinaan monimutkaisissa kaapelien asennus- ja korjaustehtävissä. Samaan aikaan aluksen on pystyttävä myös suhteellisen suuriin nopeuksiin, jotta tarvittaessa liikkeelle voidaan lähteä nopeasti.

”Odotamme innolla yhteistyötä ABB:n kanssa tämän huipputeknisen ja modernin aluksen parissa, joka epäilemättä asettaa kaapelilaivoille uudet standardit koskien erinomaistasuorituskykyä ja ympäristöystävällistä toimintaa,” sanoi D. V. Abeysinghe, toimitusjohtaja, Colombo Dockyard.

Kaksi 1,8 megawatin Azipod®-yksikköä valittiin siksi, että ne täyttävät laivanomistajan vaatimukset suurista kulkunopeuksista parhaalla mahdollisella polttoainetehokkuudella sekä 360 asteen ohjattavuudesta, jotta laivan paikallaan pysyminen voidaan taata myös haastavissa sääolosuhteissa. Pakettiin kuuluu myös ABB:n energianvarastointijärjestelmä, joka mahdollistaa varavirtalähteen 500 kWh:n akuilla. Se vähentää polttoaineenkulutusta kaapelitöiden aikana ja takaa toiminnan jatkumisen odottamattoman sammumisen tapauksessa.

”Azipod ®-propulsiojärjestelmä oli ilmeinen valinta,” sanoi Emmanuel Décugis, New Building Project Manager, Orange Marine. ”Siinä yhdistyvät optimaalinen ohjattavuus, pienempi tehontarve ja alhaiset päästöt. Samalla kyky yhdistää eri energialähteitä tuottaa joustavan ja tulevaisuudessakin käyttökelpoisen järjestelmän, joka varmistaa aluksen tehokkaimman toiminnan vuosiksi eteenpäin.”

Koko sähkövoimakokoonpanoa ohjataan ABB:n tehon- ja energianhallintajärjestelmällä (PEMS™), joka myös parantaa vikasietoisuutta, takaa erinomaisen luotettavuuden ja varmistaa akkujen maksimaalisen käyttöiän.

Sopimus integroidusta sähkövoima- ja propulsiojärjestelmästä osuu ABB:n Azipod®-propulsiojärjestelmän 30. juhlavuoteen. Se on viimeisin esimerkki siitä, kuinka konseptia voidaan sen nerokkuuden ansiosta edelleen yhdistää edistyksellisiin parannuksiin, joilla asiakaskuntaa voidaan laajentaa vielä kolme vuosikymmentä lanseerauksen jälkeen.

”Azipod®-propulsiojärjestelmän 30-vuotisen historian jälkeen on erityisen ilahduttavaa, että 300. alus tulee uusiutuvan energiasektorin palvelukseen,” sanoi Juha Koskela, Division President, ABB Marine & Ports. "Olemme myös iloisia saadessamme työskennellä toisessa projektissamme Colombo Dockyardin kanssa aiemman vuoden 2017 kaapelinasennusalusprojektin jälkeen."

Azipod®-tekniikka tarjoaa omistajille dokumentoidun 20 prosentin polttoaineen säästön perinteisiin akselilinjaratkaisuihin verrattuna, alhaisemmat päästöt ja täyden yhdistettävyyden tehokkaisiin hybridienergiaratkaisuihin. Sen lisäksi, että Azipod®-yksikkö vapauttaa aluksessa tilaa muihin tarkoituksiin, sen sijainti rungon ulkopuolella mahdollistaa laivasuunnittelijoille rungon muodon optimoinnin. Kun potkuri liitetään suoraan propulsiomoottoriin, hammaspyöriä ja muita apulaitteita ei tarvita, mikä alentaa ylläpitokustannuksia.

Alustyyppeihin, joiden tehokkuutta kehittyneet Azipod®-propulsiojärjestelmät parantavat merkittävästi, kuuluvat nyt kaapelinasennusalukset, offshore-rakennusalukset, tuulipuistojen tukialukset, jäänmurtajat ja jäätä murtavat kaupalliset alukset, mukaan lukien LNG (nesteytetty maakaasu) -säiliöalukset ja risteilyalukset sekä tutkimusalukset.

Käyttöön otettaessa uudessa Orange Marine -aluksessa on tilat 76 hengen henkilöstölle, ja sitä valvovat ja tukevat etäyhteydellä ABB:n maailmanlaajuisen ABB Ability™ Collaborative Operations Centers -verkoston asiantuntijat. Etätuki ja -yhteydet yhdessä ABB Ability™ -etädiagnostiikkajärjestelmän mahdollistaman edistyneen data -analytiikan kanssa parantavat käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä ja auttavat havaitsemaan ja korjaamaan viat nopeasti aluksesta käsin.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp