ABB-yhtymän tulos Q4 2022

ABB-yhtymän tulos Q4 2022

Vahva tulosparannus 4. kvartaalilla ja pitkän aikavälin katetavoite saavutettiin etuajassa

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

Q4 2022

  • Tilaukset 7,6 miljardia US dollaria, -8 %; vertailukelpoisesti1 +2 %
  • Liikevaihto 7,8 miljardia US dollaria, +3 %; vertailukelpoisesti +16 %
  • Toiminnallinen tulos 1 185 miljoonaa US dollaria; marginaali 15,1 %
  • Operatiivinen EBITA1 1 146 miljoonaa US dollaria; marginaali1 14,8 %
  • Perus EPS 0,61 US dollaria
  • Operatiivinen kassavirta oli 687 miljoonaa US dollaria ja kassavirta jatkuvista toiminnoista 720 miljoonaa US dollaria, sisältäen noin 315 miljoonan US dollarin negatiivisen vaikutuksen, joka liittyy Kusile-hankkeen aiemmin ilmoitettuihin suorituksiin.

KOKO VUOSI 2022

  • Tilaukset 34,0 miljardia US dollaria, +7 %; vertailukelpoisesti1 +16 %
  • Liikevaihto 29,4 miljardia US dollaria, +2 %; vertailukelpoisesti +12 %
  • Toiminnallinen tulos 3 337 miljoonaa US dollaria; marginaali 11,3 %
  • Operatiivinen EBITA1 4 510 miljoonaa US dollaria; marginaali1 15,3 %
  • Perus EPS 1,30 US dollaria
  • Operatiivinen kassavirta oli 1 287 miljoonaa US dollaria ja kassavirta jatkuvista toiminnoista 1 334 miljoonaa US dollaria

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta:  https://new.abb.com/news/detail/99188/q4-2022-results

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q4 2022 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts. 2021 numbers include the impact related to the divestment of Mechanical Power Transmission.
3Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
4Amount represents total for both continuing and discontinued operations. 

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp