Il nuovo portfolio in corrente continua di ABB ridefinisce l’infrastruttura energetica dei data center per l’intelligenza artificiale

Il nuovo portfolio in corrente continua di ABB ridefinisce l’infrastruttura energetica dei data center per l’intelligenza artificiale

  • ABB presenta Infinitus, il primo portfolio del settore in corrente continua (DC) che copre l’intera catena di distribuzione, dalla sorgente al rack, progettato per offrire massima flessibilità architetturale nei data center dedicati all'intelligenza artificiale.
  • I rivoluzionari trasformatori a stato solido del portfolio Infinitus aumentano l'efficienza energetica e riducono l'ingombro dell'infrastruttura. Inoltre, la distribuzione e la protezione in corrente continua migliorano ulteriormente le prestazioni complessive del sistema.
  • Il portfolio Infinitus è progettato per estendere i benefici della corrente continua anche ad altri settori a intensità energetica, tra cui edifici industriali, manifatturiero, rinnovabili e marittimo.

ABB annuncia il lancio di Infinitus, il portfolio di soluzioni in corrente continua (DC) progettato per rispondere alla crescente domanda di energia dei data center dedicati all'intelligenza artificiale. L’offerta punta ad accelerare l'adozione di architetture in corrente continua nei data center, migliorando l'efficienza energetica, riducendo l'ingombro dell’infrastruttura elettrica e aumentando la capacità di calcolo disponibile. ABB prevede che la stessa transizione interesserà progressivamente anche altri settori ad alta intensità energetica.

Secondo l'International Energy Agency (IEA), il consumo elettrico globale dei data center è destinato a più che raddoppiare entro il 2030. ABB stima che tra il 25% e il 40% della nuova capacità installata nel 2030 possa adottare sistemi di distribuzione in corrente continua. I chip AI di nuova generazione richiederanno oltre 1 MW per rack, rispetto ai circa 200 kW attuali, rendendo necessaria una transizione verso le architetture in corrente continua in grado di coniugare prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica.

Con la distribuzione a 800 VDC, l'ingombro risulta più contenuto, vengono eliminati i passaggi di conversione ridondanti e si riducono le perdite termiche tipiche dei sistemi tradizionali in corrente alternata (AC). Un recente studio di Boston Consulting Group (BCG) e ABB evidenzia come la distribuzione in corrente continua possa incrementare l'efficienza energetica di oltre il 5%, aumentando lo spazio disponibile per la capacità di calcolo installata. In un campus di data center da 500 MW, un miglioramento dell'efficienza del 5% può tradursi in 25 MW aggiuntivi destinati ai carichi IT, con un potenziale incremento dei ricavi superiore a 300 milioni di dollari all'anno. Lo stesso livello di efficienza consentirebbe inoltre di risparmiare, in un anno, una quantità di energia equivalente al fabbisogno elettrico della città di Washington D.C. per quasi una settimana.

Giampiero Frisio, Presidente della Business Area ABB Electrification, ha dichiarato: "ABB è pioniera nelle tecnologie in corrente continua da oltre 25 anni e vanta un'esperienza consolidata in numerosi settori applicativi. Collaboriamo a stretto contatto con produttori di chip, hyperscaler, partner tecnologici e associazioni di settore per definire nuovi standard e accelerare l'adozione di architetture in corrente continua ad alta efficienza. Infinitus è il primo portfolio in grado di fornire tutti gli elementi necessari per qualsiasi architettura di data center, sia completamente in corrente continua sia ibrida alternata/continua (AC/DC), consentendo di alimentare in modo efficiente i chip AI di nuova generazione. Questa tecnologia permetterà di ottenere vantaggi simili in termini di efficienza energetica anche in altri settori ad alta intensità energetica, come il manifatturiero su larga scala, le energie rinnovabili, fino alle applicazioni in campo marittimo."

Infinitus rappresenta il primo portfolio integrato in DC del settore Data Center che soddisfa le esigenze della distribuzione, dalla sorgente al rack. Al centro dell'offerta si trova la tecnologia proprietaria ABB di trasformatori a stato solido Infinitus, che consente di ridurre gli spazi necessari e aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto. Inoltre, grazie al primo interruttore al mondo a stato solido in corrente continua certificato IEC e al primo gruppo di continuità (UPS) in media tensione già in produzione, ABB è l'unico grande player dell'elettrificazione in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche senza pari sul mercato.

Il portfolio Infinitus di ABB offre soluzioni specifiche per ciascuno dei cinque ‘blocchi’ funzionali dell’infrastruttura in DC:

1. Sistemi di alimentazione in Media Tensione 
Garantisce un'alimentazione stabile e resiliente dalla rete elettrica o da fonti di generazione locali.

2. Conversione in Corrente Continua e Qualità dell’Energia
Converte l'energia da corrente alternata a corrente continua, riducendo le conversioni all'interno degli spazi IT e migliorando l'efficienza complessiva.

3. Distribuzione dell'Energia in Corrente Continua
Fornisce una distribuzione sicura e affidabile, consentendo densità di potenza più elevate in spazi ridotti.

4. Protezione dei sistemi in Corrente Continua
Protegge operatori, server AI e infrastrutture da sovracorrenti e guasti nei sistemi in corrente continua.

5. Ottimizzazione del Raffreddamento
Riduce i consumi energetici nelle aree tecniche e nelle sale IT grazie a motori e azionamenti a velocità variabile alimentati direttamente in corrente continua.

ABB supporta i propri clienti nella progettazione di soluzioni personalizzate, adattate alle specifiche esigenze energetiche, alla configurazione dell'impianto e al mix energetico disponibile. Questo approccio collaborativo garantisce la massima efficienza, affidabilità e continuità operativa.

Il portfolio Infinitus affianca le tradizionali infrastrutture in corrente alternata, offrendo la flessibilità della corrente continua e supportando diverse architetture di distribuzione, con livelli senza precedenti in termini di efficienza, affidabilità e scalabilità per i data center di nuova generazione.

Per i data center di nuova generazione, questa architettura integrata permette di fornire l'elevata densità di potenza e l'efficienza richiesta dai futuri chip AI. Con l’avvio della produzione dei principali componenti entro i prossimi dodici mesi, le prime installazioni pienamente operative basate sull'intero portfolio Infinitus sono previste entro i prossimi due o tre anni.

Infine, il lancio del portfolio rafforza ulteriormente la collaborazione tra ABB e NVIDIA, annunciata nell'ottobre 2025, per lo sviluppo di architetture di distribuzione a 800 VDC destinate a infrastrutture AI su scala gigawatt. ABB conta oltre 25 anni di esperienza nelle tecnologie in corrente continua e un patrimonio di oltre 700 brevetti che spaziano dalle energie rinnovabili alla generazione elettrica, dall'accumulo di energia ai motori e azionamenti.

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB).

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp