- Novas versões do GoFa™ estabelecem um novo padrão com cargas úteis mais altas, melhor alcance da categoria e repetibilidade líder de mercado
- Certificação de segurança Cat 3/PLd para estreita colaboração com os trabalhadores
- Reduz ainda mais as barreiras de entrada para usuários iniciantes, PMEs e educadores com programação fácil e implantação rápida
A ABB está lançando duas novas versões de seu robô colaborativo GoFaTM. O GoFa 10 e o GoFa 12 oferecem novas possibilidades para as empresas aproveitarem a automação por meio de robôs colaborativos para aumentar a eficiência. Manipulando cargas úteis de até 10 e 12 kg com repetibilidade líder de mercado, os cobots podem lidar com uma ampla gama de tarefas em estreita colaboração com os trabalhadores, abordando a escassez de habilidades e mão de obra e melhorando a segurança e a produtividade. Oferecendo programação simples e rápida integração em ambientes de produção, os novos modelos reduzem as barreiras de entrada para usuários iniciantes, educadores e PMEs.
“Desde que lançamos nosso cobot YuMi em 2015, construímos um portfólio de robôs colaborativos líder do setor, atendendo à crescente demanda por soluções de automação seguras e fáceis de usar para preencher lacunas em mão de obra qualificada”, disse Marc Segura, presidente da ABB Robótica. “Atendendo à necessidade de robôs colaborativos com cargas úteis mais altas e alcance mais longo, nossos cobots GoFa 10 e 12 estendem os benefícios da automação para novas aplicações industriais, mesmo para usuários iniciantes.”
Além de suas cargas úteis aprimoradas, os cobots GoFa 10 e 12 oferecem velocidades de ponto central de ferramenta (TCP) de até dois metros por segundo com desvio de 0,02 mm para maior repetibilidade - uma melhoria de duas vezes em relação a soluções comparáveis. Com certificação IP67 contra a entrada de umidade e poeira, eles ampliam os benefícios da robótica colaborativa rápida e precisa para novas aplicações industriais, automatizando tarefas exigentes, como manutenção de máquinas, soldagem, manuseio de peças, polimento e montagem. O alcance de 1,62 metro do GoFa 10 - 14% a mais do que os outros de sua classe e suficiente para cobrir paletes americanos - o torna ideal para aplicações de paletização.
Redução das barreiras à automação para usuários iniciantes e PMEs
Os cobots GoFa 10 e 12 são fáceis de programar, implantar e usar, reduzindo as barreiras à automação para usuários iniciantes e PMEs. A configuração é facilitada com a programação de ponta a ponta e o software de programação Wizard Easy da ABB, permitindo que até mesmo os não especialistas automatizem rapidamente seus aplicativos, manipulando blocos de comandos gráficos simples em vez de escrever códigos de programação complexos.
Pré-instalado no controlador de robô FlexPendant da ABB para cobots, o aplicativo ABB SafeMove apresenta limites de velocidade seguros, monitoramento de paralisação e supervisão de orientação, permitindo uma estreita colaboração entre robôs e trabalhadores da fábrica sem a necessidade de barreiras ou cercas de proteção volumosas.
Os cobots GoFa 10 e GoFa 12 são alimentados pelo controlador OmniCoreTM da ABB. A combinação do controle de movimento líder da categoria do OmniCore, fornecido pelas tecnologias de controle de movimento TrueMove e QuickMove da ABB, e os sensores inteligentes de torque e posição do GoFa garante os movimentos suaves necessários para tarefas de acabamento de superfície, fixação, montagem e teste de alta precisão. Os recursos de economia de energia, incluindo a regeneração de energia e a recuperação de energia de frenagem, reduzem os requisitos de energia em até 20%, aumentando a sustentabilidade.
Aproveitando a inovação do ecossistema da ABB Robótica
Em resposta à crescente diversificação das aplicações de automação, a ABB também lançou seu programa ABB Robotics Ecosystem. Reunindo acessórios de terceiros, como garras, câmeras e software personalizado, compatíveis com o portfólio da ABB, incluindo os novos cobots GoFa, o programa permite que os usuários aproveitem facilmente a inovação de todo o ecossistema de rápido crescimento da ABB Robótica.
O cobot GoFa 12 fará sua estreia no estande da ABB na Automatica 2023 (Hall B5, estande 319, de 27 a 30 de junho) como parte de duas demonstrações que apresentam aplicações de paletização ultrafina e de controle de máquinas de alta precisão. A Schunk, parceira da ABB, também estará presente na feira com um cobot GoFa 12, demonstrando sua gama de garras e ferramentas com uma aplicação de polimento (Hall A5, estande 502).
Aqueles que não puderem comparecer à Automatica estão convidados a participar do lançamento digital realizado no LinkedIn Live em 29 de junho, em https://lnkd.in/diGPZvys.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.
A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio integrado que abrange robôs, robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de automação de máquinas, projetados e orquestrados por nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os portes e segmentos - do automotivo ao eletrônico e logístico - a se tornarem mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robótica & Automação Discreta oferece suporte aos clientes na transição para uma fábrica conectada e colaborativa do futuro. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em aproximadamente 53 países. go.abb/robotics