- Reduzindo a complexidade e o custo de instalação, os novos medidores de vazão CoriolisMaster e ProcessMaster combinam Power Over Ethernet (POE) com o protocolo ProfiNet, fornecendo uma solução de cabo único para transmissão de energia e dados
- Os novos medidores de vazão reduzem o risco de erros de transmissão de dados causados por flutuações ou interrupções de energia, fornecendo dados precisos e confiáveis em tempo real ao sistema de controle
- A Ethernet escalável de quatro fios facilita a medição e o ajuste remoto da vazão, enquanto um servidor web dedicado fornece acesso direto ao diagnóstico do dispositivo
A ABB lançou os medidores de vazão CoriolisMaster e ProcessMaster que podem ser alimentados pelo mesmo cabo Ethernet usado para transmissão de dados, eliminando a necessidade de cabeamento separado. O novo recurso reduz o tempo e o custo de instalação e aumenta a velocidade e a confiabilidade da transmissão de dados.
Um dos principais desafios enfrentados pelos clientes nas indústrias de processos é a necessidade de reduzir a complexidade e o custo de instalação e operações de instrumentos, infraestrutura e sistemas de campo. Os novos medidores de vazão CoriolisMaster e ProcessMaster da ABB contendo ProfiNet com Power Over Ethernet enfrentam esse desafio fornecendo uma solução de cabo único.
ProfiNet é um protocolo utilizado na área de Tecnologia Operacional (TO) que opera na camada de aplicação. A incorporação do ProfiNet nos medidores de vazão CoriolisMaster e ProcessMaster da ABB permite a troca contínua e em tempo real de dados e o monitoramento de alarmes e diagnósticos. Ele também permite diversas configurações para garantir uma comunicação confiável e eficiente entre os medidores de vazão e através de redes locais e redes de grande extensão (LAN & WAN).
“O monitoramento e o controle remoto estão se tornando cada vez mais importantes em muitas indústrias”, afirmou Harald Grothey, Gerente Global de Produtos da ABB. “As capacidades de comunicação de alta velocidade do ProfiNet com transmissão de dados rápida e confiável significam que os operadores remotos podem tomar decisões informadas em tempo real, reduzindo a necessidade de viagens para suporte no local. Estamos sempre procurando maneiras de ajudar nossos clientes a se tornarem mais eficientes. Ao reduzir a necessidade de cabeamento separado, os novos medidores de vazão CoriolisMaster e ProcessMaster são um trampolim para um futuro com maior eficiência de recursos.”

O novo medidor de vazão ProcessMaster oferece uma solução de cabo único para transmissão de energia e dados. 
O novo medidor de vazão CoriolisMaster da ABB pode ser alimentado pelo mesmo cabo Ethernet usado para transmissão de dados, eliminando a necessidade de cabeamento separado.
O CoriolisMaster e o ProcessMaster com ProfiNet da ABB garantem uma transmissão de dados confiável, fornecendo uma fonte de alimentação estável e consistente. Isto ajuda a reduzir o risco de erros de transmissão de dados causados por flutuações ou interrupções de energia e garante que os dados recebidos pelo sistema de controle sejam precisos e confiáveis. Transmitidas em tempo real, as informações sobre vazões e densidades estão sempre atualizadas.
O servidor web integrado de fácil acesso minimiza significativamente o tempo gasto na configuração e parametrização dos medidores de vazão. Os usuários têm acesso a todos os parâmetros, como faixa de medição, unidades, configuração de E/S, configurações de verificação e diagnóstico, bem como uma função de registro de dados. Com isso, um tempo geral reduzido de comissionamento e engenharia resulta em economias de custos adicionais.
ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável go.abb/processautomation.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.