Ampliação do horário de irrigação para cultivo de pistaches utilizando o inversor de frequência híbrido solar ACQ80

Ampliação do horário de irrigação para cultivo de pistaches utilizando o inversor de frequência híbrido solar ACQ80

Esteban Carrero, an agricultural company specializing in pistachio cultivation, has achieved 100% more system availability and reduced 90% of inсident by installing the ACQ80 variable speed drive for solar pumping, along with remote monitoring capabilities.

A Esteban Carrero, uma empresa agrícola especializada no cultivo de pistache, alcançou 100% mais disponibilidade do sistema e reduziu 90% de incidente instalando o inversor de frequência ACQ80 para bombeamento solar, juntamente com recursos de monitoramento remoto.

O pistache é uma cultura importante em Castilla-La Mancha, Espanha. A área de cultivo expandiu-se significativamente nos últimos anos, cobrindo aproximadamente 12.000 hectares, o que constitui 80% da área nacional. No setor de pistache, 1.000 toneladas de pistache são produzidas anualmente, principalmente nas províncias de Ciudad Real, Toledo e Albacete.

Esteban Carrero é uma das empresas agrícolas localizadas no município de Herencia (Ciudad Real) que cultivam pistaches. Eles entraram em contato com o instalador Electrotécnicos Manchegos, especializado em instalações elétricas no mesmo município. A Electrotécnicos Manchegos foi encarregada de substituir o antigo acionamento e controle da bomba solar usado para irrigar as plantas de pistache, pois o acionamento anterior não estava funcionando adequadamente.

As necessidades de irrigação desse tipo de cultura, embora não sejam altas, normalmente envolvem o bombeamento de água diretamente do subsolo usando bombas submersíveis. A empresa agrícola já possuía uma instalação de bombeamento solar em uso composta por painéis fotovoltaicos, acionamento por bomba solar e bomba submersa com potência nominal de 7,5 kW. Devido ao baixo desempenho do sistema, a Electrotécnicos Manchegos aconselhou a empresa agrícola a instalar um novo inversor de frequência híbrido solar ACQ80 da ABB. A tecnologia de bombeamento solar da ABB aborda o desafio de fornecer água quando e onde for necessário, mesmo em locais remotos sem acesso à energia da rede CA, utilizando painéis solares fotovoltaicos como fonte de energia.

Melhorando o desempenho geral do sistema

O inversor de frequência híbrido solar ACQ80 da ABB é comprovado para uso em aplicações de água. Ele oferece recursos como a lógica de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) com controle PID para atingir a pressão de água desejada na saída durante a irrigação. A tecnologia de bombeamento solar da ABB soluciona o desafio de disponibilizar água quando e onde for necessário.

O resultado da atualização foi uma clara melhoria no desempenho do sistema, resultando em um aumento de 100% na disponibilidade do sistema, dobrando as horas úteis de irradiação solar em comparação com o ano anterior, graças à ampla faixa de operação do ACQ80 (de 225 Vcc a 800 Vcc).

O novo inversor de frequência híbrido solar ACQ80 garante benefícios claros

O cliente aprecia o painel de controle do inversor de frequência por sua interface amigável e facilidade de uso. Outros benefícios incluíram o monitoramento remoto dos principais parâmetros operacionais via conexão sem fio à Internet. Além disso, o produtor de pistache reduziu em 90% o número de visitas ao local de instalação devido a incidentes, graças à solução de monitoramento remoto, resultando em economia nos custos de combustível e redução das emissões de CO₂.

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp