ABB lança inversor de frequência híbrido solar inovador para bombeamento sustentável de água

ABB lança inversor de frequência híbrido solar inovador para bombeamento sustentável de água

  • O novo inversor de frequência ACQ80 coloca a energia solar sustentável para trabalhar em várias necessidades de bombeamento de água, incluindo irrigação e abastecimento de água
  • A lógica de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) incorporada ao inversor garante que a maior potência possível seja extraída dos painéis solares para maximizar o desempenho da bomba ao longo do dia
  • O modo de alimentação dupla permite que o inversor opere com uma fonte CC de painéis solares fotovoltaicos e uma fonte CA da rede ou gerador para bombeamento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Os sistemas de bombeamento de água movidos a energia solar fotovoltaica (PV) estão se tornando cada vez mais importantes em todo o mundo. Eles desempenham um papel vital na redução das emissões de CO2 relacionadas ao bombeamento de água e podem funcionar em áreas com fraca cobertura da rede elétrica, onde o abastecimento confiável de água é essencial para irrigação agrícola, abeberamento de gado e para captação de água. A nova geração de inversor de frequência híbrido solar ACQ80 da ABB foi projetada para atender a essa demanda, apoiando as instalações de bombeamento de água para operar de forma eficiente com baixa pegada de carbono, usando energia limpa do sol.

Um recurso importante do ACQ80 é a lógica integrada de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) combinada com uma ampla faixa de tensão de entrada de 225 a 800 VCC. Isso permite que o inversor opere o motor da bomba mesmo que a potência dos painéis solares caia durante períodos de pouca luz solar. Essa janela operacional é muito mais ampla do que nos acionamentos convencionais, permitindo que a quantidade máxima de água seja bombeada em uma variedade de condições operacionais.

Embora o ACQ80 seja implantado principalmente em soluções fora da rede, onde converte a corrente contínua (CC) dos painéis solares em corrente alternada (CA) exigida pela bomba, ele também tem a flexibilidade de aceitar uma entrada CA. Isso permite que o inversor seja conectado a uma rede ou gerador local, garantindo a continuidade do bombeamento durante a noite ou períodos de pouca luz solar, combinando fontes de entrada CA e CC.

"Uma solução com baixas emissões de CO₂ é vital para irrigação, agricultura e bombeamento de serviços de água, para um futuro sustentável. O ACQ80 é uma inovação da ABB que deve desempenhar um papel importante em todo o mundo ao permitir que os esquemas de bombeamento solar operem com a máxima eficiência e confiabilidade, mesmo em diferentes níveis de luz solar. Também estamos orgulhosos de ter recebido o selo Solar Impulse Efficient Solution da Solar Impulse Foundation", disse Jugal Patnaik, gerente global do produto da ABB.

O ACQ80 oferece recursos de bombeamento integrados, como cálculo de vazão, proteção contra funcionamento a seco, limpeza da bomba e vários modos de operação inteligente para otimizar o processo de bombeamento de água e minimizar a intervenção humana, bem como conexão de barramento de campo para integrar o VSD em sistemas de controle. Também é compatível com motores de indução, bem como com motores síncronos de relutância (SynRM) altamente eficientes em bombas submersíveis e de superfície.

O ACQ80 recebeu o selo Solar Impulse Efficient Solution da Solar Impulse Foundation, o que confirma que é um produto lucrativo que opera com energia limpa. O selo é concedido a produtos, serviços e/ou processos que combinam desempenho ambiental e econômico confiável, ao mesmo tempo em que superam as opções convencionais em seu mercado. Isso permite que os tomadores de decisão políticos e econômicos adaptem políticas energéticas e ambientais muito mais ambiciosas e estabeleçam um roteiro para atingir seus objetivos ambientais.

Inversor de frequência híbrido solar para bombas ACQ80
Inversor de frequência híbrido solar para bombas ACQ80
center

A ABB Motion, líder global em motores e inversores de frequência, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e ultrapassamos os limites da tecnologia para contribuir com soluções energeticamente eficientes, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos acionamentos, motores e serviços habilitados digitalmente, apoiamos nossos clientes e parceiros a obter melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Fornecemos soluções acionadas por motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência em powertrains elétricos, nossos mais de 22.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram a cada dia. go.abb/motion

Fale com a gente

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp