- Aumentar a eficiência energética em áreas classificadas é fundamental para usuários que buscam reduzir seus custos operacionais enquanto também cumprem metas de sustentabilidade
- A certificação conforme os requisitos ATEX e IECEx permite que a tecnologia IE6 seja implantada em áreas classificadas
- O motor SynRM IE6 de híper eficiência reduz as perdas de energia em 60% em relação a um motor de indução padrão IE3 (IR3), tornando a solução ideal para upgrades de aplicações em bombas, ventiladores e compressores
A ABB é a primeira fabricante do mundo a oferecer um motor IE6 de híper eficiência certificado pelos requisitos ATEX e IECEx para uso em áreas classificadas. O novo motor IE6 de segurança aumentada, baseado na tecnologia síncrona de relutância (SynRM) livre de ímãs de terras raras da ABB, oferece perdas de energia até 60% menores do que os motores de indução IE3 comumente usados nas Zonas 1 e 2. Isso permite que os usuários obtenham um grande aumento na eficiência energética e evitem emissões de carbono em indústrias onde gás, vapor ou poeira possam estar presentes, como produtos químicos, marítimo, óleo e gás, farmacêuticos e alimentos e bebidas.
O motor SynRM IE6 de segurança aumentada é certificado para uso com acionamentos de velocidade variável (VSDs) para oferecer controle preciso e alta eficiência em toda a faixa de velocidade, mesmo em cargas parciais. Isso o torna a atualização ideal para motores de indução padrão IE3 em bombas, ventiladores e compressores. Ao longo de uma vida útil típica de 20 anos, a economia de energia ao trocar apenas um motor para o IE6 seria de €87.5201, resultando em um período de retorno de oito meses com 157.540 kg de CO2 evitados — equivalente a 37 carros de passeio movidos a gasolina por um ano.
"Em seu relatório de Eficiência Energética 2025, a AIE destaca a necessidade urgente de disponibilizar a tecnologia sustentável como uma opção acessível. E isso é central para a própria filosofia Engineered to Outrun da ABB", disse Stefan Floeck, presidente da IEC LV Motors, ABB. "Com o primeiro motor SynRM IE6 de híper eficiência do mundo para áreas classificadas, agora temos a solução ideal para clientes que precisam reduzir suas despesas operacionais enquanto cumprem metas rigorosas de sustentabilidade."
O novo motor SynRM IE6 de segurança aumentada cobre potências a partir de 110 kW, com versões IE5 disponíveis para até 90 kW. Além de aumentar a confiabilidade e reduzir a manutenção, a tecnologia SynRM permite uma instalação mais econômica. Na Zona 1, o funcionamento do cooler pode permitir o uso de um motor SynRM de segurança aumentada, enquanto um motor à prova de explosão com uma caixa especial seria a escolha tradicional. Além disso, na Zona 2, a melhora da capacidade de carga dos motores SynRM permite mais potência do mesmo tamanho que um motor de indução equivalente. Isso poderia permitir que um motor menor e de menor custo cumpra a mesma função, inclusive reduzindo o peso, o que contribui para empresas que enfrentam desafios relacionados a essa limitação.
A tecnologia SynRM IE6 e IE5 da ABB faz parte do portfólio mais amplo da indústria de motores IEC LV para áreas classificadas, com alternativas de indução até o nível de eficiência IE4. Qualquer que seja a tecnologia, esses motores combinam construção robusta, alta eficiência energética e operação confiável para oferecer desempenho confiável e segurança certificada nos ambientes mais exigentes.

Motor de relutância síncrona (SynRM) para IE6: maior segurança para as zonas 1 e 2 
Motores ABB IE6 SynRM e inversores de frequência com segurança reforçada para aplicações de compressão 
Motores ABB IE6 SynRM e inversores de frequência com segurança reforçada para aplicações de bombeamento 
Motores de baixa tensão IEC para áreas perigosas
1 Baseado em um motor de 110 kW operando 8.760 horas/ano com 75% de carga média, com custo energético assumido de €0,20/kWh.
A ABB é líder global em tecnologia em eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda indústrias a funcionarem em alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivas e sustentáveis para superarem o desempenho. Na ABB, chamamos isso de ‘Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na Bolsa SIX Suíça (ABBN) e na Nasdaq Estocolmo (ABB). www.abb.com
A ABB Motion, líder global em motores e acionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e ultrapassamos os limites da tecnologia para contribuir com soluções eficientes, de descarbonização e circulares em energia para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos drives, motores e serviços habilitados digitalmente, apoiamos nossos clientes e parceiros para alcançar melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Para ajudar as indústrias de todo o mundo a avançarem — de forma mais eficiente e sustentável — fornecemos soluções acionadas por motores para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com mais de 140 anos de expertise em motorizações elétricas, nossos mais de 23.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram todos os dias. go.abb/motion