A busca constante por maior eficiência energética e confiabilidade operacional levou uma empresa multinacional líder no setor de papel tissue, produtos de higiene e cuidados pessoais a fortalecer sua aliança tecnológica com a ABB, implementando uma solução de alto desempenho em um dos processos mais críticos de sua planta industrial localizada em Puente Piedra, Lima, Peru. Este projeto foi desenvolvido em estreita colaboração com a GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C., canal autorizado da ABB no Peru, que desempenhou papel fundamental na gestão comercial, coordenação técnica e execução conjunta da solução.
A empresa opera uma moderna instalação industrial dedicada à fabricação e conversão de papel higiênico, papel toalha e guardanapos, atendendo tanto o mercado peruano quanto outros países da região. Em um contexto de alta competitividade e crescentes demandas regulatórias, a eficiência energética e a confiabilidade dos ativos produtivos são prioridades estratégicas.
Em sistemas de bombas a vácuo, que são críticos para os processos de fabricação desse tipo de papel, o consumo de energia representa uma parte significativa dos custos operacionais. Além disso, a confiabilidade dos motores é fundamental para garantir a continuidade da produção e evitar paradas não programadas.

Durante 2025, a empresa iniciou um processo de avaliação para substituir motores existentes de um fornecedor concorrente, com os principais objetivos:
- Reduzir o consumo de energia do processo
- Aumentar a confiabilidade e a vida útil dos equipamentos
- Ter suporte técnico especializado durante a comissionamento
- Digitalização e o Monitoramento Remoto de Ativos Críticos
A solução ABB: motor IEC IE4 com monitoramento inteligente
Como resultado dessa análise, a ABB forneceu um motor IEC Process Performance M3BP de 250 kW, classe de eficiência IE4, especialmente projetado para aplicações industriais de bombas a vácuo, onde alto desempenho e operação contínua são essenciais.
Além do fornecimento do motor, a ABB forneceu suporte técnico abrangente, participando ativamente da instalação e comissionamento, garantindo um arranque confiável alinhado às demandas do processo produtivo.
Um elemento diferencial do projeto foi a incorporação de um sensor inteligente ABB (Smart Sensor), que permite a digitalização do ativo, possibilitando o monitoramento remoto de variáveis como vibração, temperatura e carga. Essas informações facilitam a implementação de estratégias de manutenção preditiva, melhorando a disponibilidade de equipamentos e reduzindo riscos operacionais.
Estrutura regulatória: eficiência energética no Peru
No Peru, atualmente não existe um marco regulatório obrigatório de eficiência energética para motores elétricos industriais, permitindo que os usuários adquiram equipamentos a partir dos níveis de eficiência IE1. Embora o Ministério de Energia e Minas (MINEM) do país promova práticas energeticamente eficientes e a adoção de tecnologias mais avançadas, a implementação de padrões mínimos como o IE3 ainda não é um requisito regulatório.

Nesse contexto, a decisão dessa empresa no setor de papel é particularmente relevante, pois demonstra liderança e compromisso ao optar por um motor IE4 de alta eficiência. Essa escolha voluntária não apenas supera as práticas usuais do mercado local, mas também contribui significativamente para a redução do consumo de energia, a diminuição do impacto ambiental e a otimização dos custos operacionais no médio e longo prazo.
Resultados e próximos passos
Após a operação bem-sucedida do primeiro motor ABB IE4, a empresa iniciou a substituição progressiva de outros sistemas de bombas a vácuo dentro da planta, consolidando a ABB como um parceiro estratégico de tecnologia e como fornecedor preferencial de motores industriais de alta eficiência.
Valor entregue pela solução ABB:
- Economia significativa de energia
- Maior disponibilidade e confiabilidade de processos
- Base instalada pronta para manutenção preditiva
- Suporte técnico local e especializado
ABB como parceira estratégica para uma indústria mais eficiente
Este projeto reforça o compromisso da ABB com eficiência energética, sustentabilidade e digitalização industrial no mercado peruano, apoiando empresas do setor de papel e bens de consumo em seu caminho para operações mais inteligentes, competitivas e ambientalmente responsáveis.