Fernandez S/A, indústria de papel, chapas e caixas, que fabrica todos os produtos somente com reciclagem, aumentou em 50% a capacidade produtiva em uma de suas máquinas em Amparo, interior de São Paulo, graças a um pacote tecnológico que inclui o DCS880, o conversor digital de corrente contínua (CA/CC) da ABB. A solução foi desenvolvida pela WD Automação Industrial, empresa parceira da ABB, que fornece soluções na área de automação industrial exclusivamenteà indústria papeleira e que tem a Fernandez como um dos principais clientes.
Em busca de modernizar suas instalações, a Fernandez contou com o conhecimento da WD Automação para melhorar a performance do seu parque industrial. A WD Automação forneceu um pacote de solução, que inclui o DCS880, para ser instalado em uma das máquinas de papéis da empresa. O equipamento, um dos mais modernos existentes no mercado, trouxe a tecnologia digital para a Fernandez, que antes possuía equipamentos analógicos.
O principal benefício dessa troca, além da modernização, foi a melhora na performance, permitindo que a Fernandez aumentasse a capacidade de produção de sua máquina em mais de 50%, podendo chegar a mais 100%. Antes, a máquina produzia 400 metros de papel por minuto. Com a solução de acionamento aplicada pela WD Automação com o DCS880, esse número foi para 600 e com potencial de chegar em até 1.000 metros por minuto. Com o pleno funcionamento da máquina e o aumento da sua produtividade, a Fernandez será capaz de reciclar 700 toneladas por dia de embalagens para a produção de papel, chapas e caixas.
“O principal diferencial para a escolha do conversor DCS880 foi a qualidade do equipamento aliado a marca ABB e seu histórico de sucesso na indústria do papel” afirma Schubert, diretor comercial da WD Automação. “Além do desempenho e confiança, a similaridade de parametrização com os inversores de frequência ACS880 foi importante em função do padrão adotado pelo cliente” completa o executivo.
Devido ao acionamento (CA/CC) anterior ser analógico, a Fernandez não conseguia manter uma das suas máquinas em pleno funcionamento por conta da falta de estabilidade de sincronismo do sistema. O ganho de produtividade vai além da troca do acionamento e inclui também a confiabilidade e disponibilidade do sistema. O aumento da produção é um dos benefícios principais, mas a certeza do pleno funcionamento da máquina também é destaque, assegurando o retorno do investimento realizado em meses.
A implantação da solução trouxe, além de estabilidade ao processo de produção, possibilidade de diagnóstico imediato de falhas e a opção de troca rápida em função da recolocação do cartão memória no equipamento substituto.
“A solução desenvolvida pela WDAutomação e ABB, trará mais eficiência para a nossa operação, aumentará a nossa capacidade de reciclar e nos tornará mais competitivos no mercado”, declara Fabio Godoi de Oliveira, responsável pela produção de papel da Fernandez.
DCS880
O DCS880 está na vanguarda dos conversores existentes no mercado e está apto para os mais variados protocolos de automação de qualquer fabricante de controladores lógicos ou SDCDS. O conversor CA/CC integra a funcionalidade de segurança certificada Safe Torque Off (STO), que permite ao operador o desligamento da máquina de maneira segura em casos de emergência. A tecnologia é um diferencial no mercado para acionamentos em corrente contínua.
O equipamento possui uma interface amigável, no mesmo padrão dos inversores de frequência de corrente alternada, com muitas funções úteis de fácil seleção e instalação, configuração rápida e manutenção eficiente. O conversor é habilitado para compatibilidade com a Internet Industrial das Coisas, permitindo a conexão com a nuvem por meio da plataforma digital ABB Ability, que torna possível a análise, monitoramento e performance do equipamento de maneira remota.
Finalista no Prêmio ABTC
A solução desenvolvida para a Fernandez é uma das finalistas do Prêmio Destaques do Setor – ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel), edição 2020. A ABB se classificou na categoria “Tecnologia da Automação”, que reconhece as fabricantes de equipamentos específicos de aplicações técnicas ou softwares que desenvolveram soluções para o processo industrial com o objetivo de aumentar a eficiência, a inteligência operacional e maximizar a produção com o menor consumo de energia e/ou matérias primas, menor emissão de resíduos de qualquer espécie. O vencedor será divulgado dia 26 de agosto.
Sobre as empresas
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em engenharia que energiza a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar o software ao seu portfólio de Electrification, Industrial Automation, Robotics & Automation e Motion, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar seu desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta há mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por 144.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com
WD Automação Industrial, com sede na cidade de Rio Negrinho, norte de Santa Catarina, importante polo da indústria de base florestal. O atendimento exclusivo ao mercado papeleiro com equipe experiente e treinada tem trazido grande resultado aos clientes em função de avaliações prévias de desempenho de maquinário e identificação de gargalos de produção.
Fernandez S/A é uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Desde a sua criação, em 1971, orgulha-se por fabricar seus produtos a partir de matéria-prima 100% reciclada, buscando a satisfação de seus clientes através da venda de produtos de qualidade, agilidade no atendimento e respeitando o meu ambiente. Na linha de produção, grande quantidade de papel se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. Essas ainda podem ser personalizadas com a marca e as necessidades do cliente.