- Os motores de alto desempenho dinâmico (HDP) foram atualizados para oferecer uma densidade de potência ainda maior e um escopo mais amplo para aplicações de máquinas
- Os motores fazem parte de um pacote completo com inversores de frequência (VSDs) para controle preciso e recursos de manobra

A ABB atualizou sua ampla linha de motores de indução de alto desempenho dinâmico (HDP). Isso proporciona novas oportunidades para OEMs de montagem de máquinas que buscam soluções de motores e inversores com excelente resposta dinâmica e alta densidade de potência. Os motores são normalmente usados em extrusão de plástico e borracha, moldagem por injeção, bobinadeiras, elevação, transportadores, bancos de teste e ferramentas para máquinas.
A linha HDP atualizada permite que a ABB ofereça aos fabricantes de máquinas motores com tamanho de carcaça de 80 a 400 com potência de saída de até 2000kW – bem como opcionais, como motores de alta velocidade e refrigerados a água. Os motores são projetados para uso com um inversor de frequência e a ABB pode fornecer pacotes de motor e drive correspondentes para todos os tamanhos de carcaça.
“A ABB é reconhecida por seus motores otimizados e pacotes VSD que fornecem controle preciso do motor e recursos de manobra em uma ampla variedade de aplicações industriais gerais”, disse Marcus Westerlund, Gerente de Produto, Motores Especiais da ABB. “Os motores HDP agora trazem as mesmas vantagens para os montadores de máquinas que precisam do aumento extra de potência fornecido por um projeto de alto torque e densidade de potência excepcional.”
A alta densidade de potência beneficia tanto os retrofits quanto as novas máquinas
Os montadores de máquinas podem capitalizar a alta densidade de potência dos motores HDP de duas maneiras. Eles podem modernizar uma máquina existente com um motor de substituição mais potente para aumentar o desempenho; ou eles podem selecionar um motor mais compacto, mas igualmente potente ao projetar uma nova máquina para reduzir seu tamanho.
Baixa inércia e alta capacidade de sobrecarga
Os motores HDP são projetados para permitir controle de movimento rápido e alta precisão de manobra devido à sua baixa inércia e alta capacidade de sobrecarga. Os motores de baixa inércia são ideais para aplicações que exigem mudanças rápidas na direção de rotação para permitir, por exemplo, um movimento mais rápido da máquina para frente e para trás.
Instalação fácil
A ABB priorizou a facilidade de instalação como elemento integral do projeto HDP. Isso facilita a instalação de um motor HDP de substituição em uma máquina existente sem muito trabalho da engenharia. Além disso, a ABB considerou a simplicidade em tudo, desde pontos de conexão acessíveis até a instalação de acessórios, como ventiladores de refrigeração, encoders e freios, seja da ABB ou de outras marcas.
Personalização
A linha de motores HDP atualizada inclui todos os tamanhos de carcaça e variantes de tecnologia mais solicitados, como alternativas refrigeradas a água, de alta velocidade e de classe de megawatts, para permitir que a ABB atenda à maioria dos requisitos de montagem de máquinas sem atrasar entregas. Caso o projeto padrão não atenda às necessidades específicas de um fabricante de máquinas, ele pode ser personalizado.
Os motores HDP estão em conformidade com a norma IEC 60034 e adequados para uso global irrestrito. O suporte técnico mundial é fornecido a OEMs e usuários finais por meio da organização de serviços globais da ABB.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com. www.abb.com
ABB Motion mantém o mundo girando, enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para permitir um futuro de baixo carbono para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos drives, motores e serviços habilitados digitalmente, nossos clientes e parceiros alcançam melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Oferecemos uma combinação de experiência de domínio e tecnologia para oferecer a solução ideal de acionamento e motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Por meio de nossa presença global, estamos sempre próximos para atender nossos clientes. Com base em mais de 130 anos de experiência acumulada em Powertrain, aprendemos e melhoramos a cada dia.