ABB Robótica leva lançamentos com inovação e interatividade na Expomafe 2023

ABB Robótica leva lançamentos com inovação e interatividade na Expomafe 2023

  • Soluções da empresa colocam a automação robótica ao alcance de empresas de pequeno, médio e grande porte, com a flexibilidade para inúmeras aplicações
  • ABB expõe pela primeira vez no Brasil a célula Item Picker, que combina robôs com sistema de visão e inteligência artificial
  • Aplicação de solda com robô colaborativo GoFa mostra segurança e praticidade na programação

A ABB Robótica marca presença na terceira edição da EXPOMAFE – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial - um dos maiores eventos da América Latina do setor, que será realizado de 09 a 13 de maio de 2023 no São Paulo Expo, em São Paulo. Em seu estande, a multinacional suíça-sueca mostrará que a automação robótica já está ao alcance de empresas de pequeno, médio e grande porte, com a flexibilidade para inúmeras aplicações.

Lançado recentemente pela empresa e exposto ao público pela primeira vez no Brasil, o Item Picker, uma solução inovadora que incorpora um robô de alta performance, um sistema de visão com um software próprio que através de inteligência artificial permite que o robô entenda e se adapte aos mais variados produtos, sem a necessidade de cadastro prévio de modelos CAD, como nas soluções tradicionais. O sistema permite detectar e manipular itens que estão dispostos aleatoriamente, permitindo ao usuário final agilidade no processo de separação de produtos ou peças. O sistema conta com leitores de códigos de barras estrategicamente montados para permitir a leitura e identificação para a correta destinação dos produtos de acordo com as necessidades dos nossos clientes e parceiros. O Item Picker pode atingir 1400 pegas por hora dependendo da distância e do tamanho da peça a ser manipulada e pode ser configurado com diferentes modelos de robô ABB.

Já o robô colaborativo GoFa™ - CRB 15000, exibirá toda sua versatilidade e segurança em uma aplicação de soldagem. Projetado para trabalhar  com segurança ao lado de humanos e por ser muito fácil de instalar, programar e usar, o cobot vem ajudando as empresas a automatizar os processos. No Brasil, por exemplo, o GoFa já está em funcionamento em empresas dos segmentos de eletrodomésticos e ferramentas portáteis, em aplicações diversas como inspeção, montagem e carregamento de máquinas, além de estar contribuindo no segmento agro, plantando mudas de flores em um projeto desenvolvido em parceria com a Unicamp e a Bio Plugs .

Outros robôs colaborativos da ABB estarão no estande, interagindo diretamente em aplicações divertidas com o público. O robô colaborativo YuMi® dual-arm, por exemplo, assumirá o balcão do bar para tirar e servir chopp aos visitantes do estande. Originalmente lançado em 2015 para ajudar os trabalhadores em tarefas leves de montagem, o cobot da ABB abriu caminho a uma série de aplicações em indústrias diversas. Já o YuMi single-arm irá desafiar os visitantes da feira na batalha de jogo da velha.

“Os robôs colaborativos são uma tendência global. Por serem facilmente programáveis, eles podem ser ajustados para uma enorme variedade de tarefas e operações de diferentes tamanhos. Além disso, é possível instalá-los em espaços menores, já que não necessitam de barreiras ou grades de proteção, facilitando e incentivando sua interação com pessoas”, explica Nelson Kumagai, gerente de Robótica da área de General Industries da ABB no Brasil. “Inclusive, a família de cobots da ABB está em expansão, em breve estarão disponíveis as novas versões do GoFa, com alcance e carga ainda maiores. Com versões de alcance de 1,27m e carga de 12kg e 1,52m e carga de 10kg, estas novas versões poderão expandir o uso da robótica colaborativa para mais aplicações, facilitando ainda mais o uso em outros setores da indústria” complementa.

Com a ajuda da realidade virtual, também será possível conhecer toda a versatilidade da ferramenta de programação e simulação offline mais popular do mundo para aplicações robóticas, o RobotStudio®. Com base na melhor tecnologia de controlador virtual da categoria, o pacote RobotStudio oferece total confiança de que o que se vê na tela corresponde à maneira como o robô se moverá na vida real. Permitindo que se construa, teste e refine a instalação do robô em um ambiente virtual, acelerando o tempo de comissionamento e a produtividade em grande escala.

Já aplicado pelo Brasil e mundo afora, recursos como realidade aumentada já estão sendo utilizados e são uma realidade. Por exemplo, na fábrica da Volvo em Curitiba, as equipes de engenharia adotaram o aplicativo para acelerar o processo de design e melhorar a colaboração, com animação sobreposta para virtualizar e simular a operação do robô.

O portfólio de soluções da ABB Robótica também poderá ser acessado na plataforma de realidade virtual Virtual Exhibition, que estará disponível em tela touch no estande. “Na nossa visão, as fábricas do futuro serão totalmente digitalizadas, com robôs trabalhando ao lado de pessoas e sistemas inteligentes. Os usos de big data e inteligência artificial, da robótica avançada, dispositivos de realidade aumentada, simulações em ambiente virtual, segurança cibernética e IoT permitirão a análise de enormes volumes de informações de forma integrada e segura para a tomada de decisões”, completa Kumagai.

ABB na EXPOMAFE
Data:  09 a 13 de maio de 2023
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 19h e Sáb. das 9h às 17h
Local: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes - KM 1,5
Estande: F120
Informações e credenciamento: https://www.expomafe.com.br/pt/home.html

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com.br

A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio integrado que abrange robôs, robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de automação de máquinas, projetados e orquestrados por nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os portes e segmentos - do automotivo ao eletrônico e logístico - a se tornarem mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robotics & Discrete Automation oferece suporte aos clientes na transição para uma fábrica conectada e colaborativa do futuro. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em aproximadamente 53 países. go.abb/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp