ABB e SR Automação impulsionam sustentabilidade na indústria de papel com projeto que reduz o consumo de energia em 35%

ABB e SR Automação impulsionam sustentabilidade na indústria de papel com projeto que reduz o consumo de energia em 35%

A integradora de sistemas SR Automação Industrial, utilizando produtos e soluções da ABB, concluiu um projeto de automação completo para a fabricante Marombas Papéis, especializada em embalagens, pratos e bandejas descartáveis. A iniciativa marca um avanço significativo em eficiência energética, sustentabilidade e digitalização industrial na indústria de Papel, que alcançou 35% de eficiência energética na operação.

Localizada em Curitibanos, SC, a Maromba Papéis processa e produz Papelão Paraná a partir de fibras virgens de madeira reflorestada e recicla mais de 8 mil toneladas de papel por ano, sendo parte do Grupo Marombas, junto com a Marombas Energia e Marombas Florestal.

Desafio da Marombas Papéis

A companhia precisava automatizar o processo de Preparo de Massa em uma planta totalmente nova, dedicada à reciclagem de aparas pré-consumo. A Maromba Papéis buscava as soluções mais confiáveis para implementar em seu processo, para ajudar a sua produção a ir além, de maneira mais eficiente e sustentável.

Tecnologia ABB para uma planta inteligente e sustentável

A Maromba Papeis escolheu a SR Automação, integradora e parceira da ABB, como responsável pelo desenvolvimento e integração do projeto, desde a montagem dos painéis até a programação e startup da planta, que buscou as melhores soluções para ofertar no projeto, escolhendo os inversores de frequência, automação e eletrificação da ABB.

Para isso, foram utilizados:

  • 11 inversores de frequência ABB ACS580 e 8 unidades do inversor de frequência ACS380, que proporcionam controle preciso dos motores e redução significativa no consumo de energia, reduzindo também o custo operacional da planta;
  • CLP ABB AC500 V3 PM5630, garantindo confiabilidade e flexibilidade na automação;
  • IHM PRO CP6610, com navegação multitoque intuitiva, facilitando a operação;
  • Painéis System Pro E Power da ABB, que asseguram conformidade com normas de segurança e eficiência na montagem elétrica.
“Escolhemos as soluções mais confiáveis para atingir os ganhos necessários em eficiência energética, desde os estudos realizados para o projeto, os inversores de frequência da ABB se mostraram com o maior potencial, além dos demais produtos de automação e eletrificação que oferecem toda a qualidade para manter a operação do processo segura e ininterrupta”, afirmou Paola Sardá, gerente operacional da SR Automação.

A empresa também conduziu a operação assistida, capacitando os operadores da Marombas para o uso eficiente do novo sistema, que permite monitoramento em tempo real, controle de ativos, manutenção preditiva e emissão de relatórios, contribuindo diretamente para a redução de custos, de emissões de CO₂ e otimização da produção.

“A nova planta trouxe um salto tecnológico para nossa operação. Com os recursos de supervisão e controle da ABB, conseguimos aumentar a confiabilidade da planta, reduzir falhas, otimizar processos e operar com muito mais segurança e eficiência energética, contribuindo não só com as contas operacionais de nossa fábrica, como para a sustentabilidade do mercado”, afirmou Valdir Nazário, Gerente de Produção da Marombas Papéis.
left

Para o gerente do segmento de Papel e Celulose da área de Motion da ABB, projetos de efgiciência energética como este garantem a sustentabilidade no setor, “O setor de papel e celulose é estratégico para a ABB, não apenas pelo seu peso econômico, mas também pelo seu potencial de inovação em sustentabilidade e eficiência energética. Projetos como o da Marombas Papéis, conduzido em parceria com a SR Automação, demonstram como a tecnologia pode transformar processos industriais, tornando-os mais inteligentes, seguros e sustentáveis. Essa colaboração reforça nosso compromisso em apoiar a indústria brasileira com soluções de ponta que impulsionam a produtividade e reduzem o impacto ambiental.”

Na ABB, queremos ajudar nossos parceiros e clientes a superarem os desafios de hoje e estarem prontos para os de amanhã da indústria. É isso que chamamos de 'Engineered to Outrun'."

Sobre as Soluções ABB utilizadas no projeto (colocar os links dos produtos em vermelho)

A ABB conta com uma linha completa de inversores de frequência que atende indústrias, infraestrutura e fabricantes de máquinas em todos os processos, para melhorar a eficiência energética da operação, a confiabilidade dos ativos, produtividade, segurança e desempenho.

O inversor de frequência ACS380 é uma excelente opção para controle para vários tipos de motor, incluindo motores de indução, ímã permanente e relutância síncrona e conecta-se a todos os principais sistemas de automação industrial.

Com segurança funcional embutida, programação adaptável para personalizar o drive para a aplicação, é uma opção perfeita para montadores de máquinas.

Já o inversor de frequência ACS580 da ABB é uma opção robusta e simples ao mesmo tempo, que permite controlar uma ampla gama de aplicações em diferentes indústrias, com fácil integração e comissionamento, com a maioria dos recursos essenciais embutidas com padrão no equipamento, simplificando sua seleção.

Os dispositivos de automação da ABB oferecem soluções com alto desempenho e flexibilidade para serem implantadas com eficácia em diversos setores e aplicações, com opções para todas as indústrias e processos.

O System pro E power é a solução inovadora em painéis de distribuição principal da ABB com corrente nominal de até 6300A e corrente de curto-circuito de até 120kA.

Projetado para atender facilmente todos os requisitos de instalação elétrica em termos de grau de proteção, forma de segregação e características elétricas, de acordo com os mais recentes padrões internacionais e em perfeita sinergia com todos os equipamentos de baixa tensão da ABB.

Sobre a SR Automação

A SR Automação Industrial, empresa catarinense localizada em Canoinhas, está no mercado industrial desde o ano de 2001, atuando no desenvolvimento de soluções personalizadas para o segmento de Papel e Celulose.

Possuem em seu histórico excelentes resultados de ganho de produtividade e eficiência energética. A partir do trabalho de consultoria e análise de processo de seus clientes, auxiliam na tomada de decisão para implementação de projetos de automação de forma escalonada, obtendo, de forma inteligente e estratégica, não apenas processos automatizados, como também integração entre eles.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp