- Implantação em escala industrial inédita é a próxima etapa de uma parceria de longo prazo
- A ABB é responsável pelo escopo de eletrificação, incluindo acionamentos, motores, painéis elétricos e transformadores
- A Adani Cement e seus parceiros visam reduzir cerca de ~60.000 toneladas de emissões de carbono por ano em sua planta na Índia
A Coolbrook e a ABB anunciaram a fase de entrega industrial de sua parceria para implementar uma implantação em escala industrial inédita do RotoDynamic Heater™ (RDH™), da Coolbrook, para a planta integrada de cimento Boyareddypalli da Adani Cement, em Andhra Pradesh, Índia.
Como parte de uma parceria de longo prazo, que incluiu pesquisa exploratória, desenvolvimento e testes, a Coolbrook agora concedeu à ABB o escopo de fornecimento de equipamentos elétricos para o projeto RDH. A ABB fornecerá acionamentos, motores, uma e-house e outros componentes e infraestrutura elétrica, integrados ao sistema de controle distribuído (DCS) ABB Ability™ System 800xA®, para permitir a operação segura, confiável e de alto desempenho do sistema RDH.
À medida que a capacidade de eletricidade renovável se expande e as estruturas climáticas se tornam mais rigorosas em mercados-chave, os produtores industriais estão cada vez mais buscando caminhos comprovados para eliminar a combustão de combustíveis fósseis em processos de alta temperatura. A implantação na Adani demonstrará a geração de calor de alta temperatura eletrificada em escala industrial, e a parceria entre Coolbrook e ABB destaca a importância de combinar tecnologia avançada de processo com expertise consolidada em eletrificação.

Os representantes da Coolbrook: Joonas Rauramo, Lauri Peltola e Veli-Matti Mattila, juntamente com os colegas da ABB: Joachim Braun, Frederik Esterhuizen e Max Tschurtschenthaler. Imagem: ABB 
Veli-Matti Mattila, presidente do Conselho de Administração da Coolbrook, e Joachim Braun, presidente da divisão Process Industries da ABB, assinam o acordo. Imagem: ABB
A fase de calcinação da produção de cimento é conhecida por ser intensiva em combustíveis fósseis. O RDH da Coolbrook fornece calor limpo para secar e aumentar o valor energético de combustíveis alternativos. Ao possibilitar uma maior proporção de alternativas renováveis ou de resíduos na matriz energética, ao invés de combustíveis fósseis, espera-se que a implantação reduza diretamente cerca de ~60.000 toneladas de emissões de carbono por ano, com potencial para aumentos adicionais.
“A produção de cimento está entrando em uma fase decisiva em sua jornada de eletrificação”, disse Joonas Rauramo, CEO da Coolbrook. “Após anos de desenvolvimento e validação industrial, a atenção agora está voltada para a entrega de projetos em escala. À medida que os produtores intensificam os esforços para reduzir emissões enquanto mantêm a confiabilidade operacional, soluções de eletrificação escaláveis estão se tornando centrais nas decisões de investimento de longo prazo. A ABB traz profunda expertise em sistemas de eletrificação e capacidade de execução global, garantindo confiabilidade, segurança e padrões de desempenho que a indústria pesada exige.”
“Descarbonizar as indústrias de processo, incluindo o cimento, requer parceria próxima, soluções tecnológicas escaláveis e espírito pioneiro”, disse Joachim Braun, Presidente da divisão de Indústrias de Processo da ABB. “Apoiar a Coolbrook na entrega operacional desta instalação inédita em escala industrial é um marco importante. Ao fornecer os sistemas que permitem a eletrificação de alta temperatura na produção de cimento, estamos permitindo que clientes industriais reduzam emissões enquanto atendem às suas metas de desempenho e produtividade.”
A ABB é líder global em tecnologia de eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua experiência em engenharia e digitalização, a ABB ajuda os setores a operar com alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivos e sustentáveis para que tenham um desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de “Engineered to Outrun”. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Os negócios de Automação da ABB automatizam, eletrificam e digitalizam operações industriais que atendem a uma ampla gama de necessidades essenciais, desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de mercadorias e o transporte para o mercado. Com seus cerca de 26.000 funcionários, tecnologia líder e experiência em serviços, a área de Automation ajuda as indústrias de processos, híbridas e marítimas a superarem – mais enxutas e mais limpas. go.abb/automation
A Coolbrook é uma empresa de tecnologia e engenharia transformacional com a missão de descarbonizar grandes setores industriais como petroquímica e química, ferro e aço, e cimento. A tecnologia rotativa revolucionária da Coolbrook combina ciência espacial, turbomáquinas e engenharia química para substituir a queima de combustíveis fósseis em todos os principais setores industriais. A tecnologia possui duas principais aplicações: o RotoDynamic Reactor™ (RDR™), para alcançar produção de olefinas 100% livre de CO2, e o RotoDynamic Heater™ (RDH™), para fornecer aquecimento de processo sem carbono para a produção de ferro e aço, cimento e produtos químicos. Uma vez implementada em escala, a tecnologia RotoDynamic tem o potencial de atingir temperaturas de 1700°C e reduzir 2,4 bilhões de toneladas (30%) das emissões anuais de CO2 na indústria pesada. www.coolbrook.com