Empresa japonesa de cimento Tokuyama relata ganhos de produtividade e eficiência em vários moinhos com o Expert Optimizer da ABB

Empresa japonesa de cimento Tokuyama relata ganhos de produtividade e eficiência em vários moinhos com o Expert Optimizer da ABB

  • A solução avançada de controle de processos foi utilizada em sete moinhos de acabamento ao longo de um ano e em uma operação de forno durante cinco anos
  • A implementação do Expert Optimizer na fábrica de Nanyo melhorou a produtividade e reduziu o consumo de energia elétrica
  • A Tokuyama afirma ter superado uma taxa de 90% de operação automática para estabilizar as operações e melhorar a eficiência

A fábrica de Nanyo da Tokuyama, uma das maiores fábricas do Japão, relatou uma série de resultados obtidos com o uso comprovado de tecnologias de controle avançado de processos (APC) da ABB em suas operações de cimento. O ABB Ability™ Expert Optimizer permitiu o controle, a estabilização e a otimização dos processos, incluindo uma taxa de operação automática superior a 90% em seus moinhos de acabamento.

Desde a implementação inicial de teste em um moinho de acabamento, em 2024, a solução foi instalada e comissionada em outros seis moinhos de bolas de cimento e dois moinhos verticais (pré-moagem e escória). A Tokuyama já havia obtido resultados positivos com a otimização do forno em 2022, incluindo uma redução de 3% no consumo específico de calor e uma redução de 70% nas ações manuais dos operadores no forno de cimento.

O ABB Ability™ Expert Optimizer também ajudou a estabelecer uma estrutura de produção eficiente ao melhorar em 3% a capacidade de produção da moagem e reduzir em 3% o consumo específico de energia elétrica, mantendo operações estáveis.

  • Entre os resultados obtidos com o uso do ABB Ability Expert Optimizer estão a redução do consumo de energia térmica e a diminuição do número de intervenções manuais. Imagem: ABB
  • Fábrica da Tokuyama Nanyo, onde foi implementado o ABB Ability™ Expert Optimizer. Imagem: Tokuyama Corporation
“Quando introduzimos pela primeira vez o ABB Ability™ Expert Optimizer para fins de teste, os resultados foram claros e o projeto foi concluído sem problemas”, disse o Sr. Junya Doi, da Seção de Engenharia do Departamento de Fabricação de Cimento da Tokuyama. “Decidimos ampliar o uso da solução para todo o processo do moinho de cimento. A ABB tem sido uma parceira confiável, colaborando de forma eficaz para se adequar aos cronogramas de operação. Acreditamos que o ABB Ability™ Expert Optimizer entregou exatamente os resultados que esperávamos.”
“O ABB Ability™ Expert Optimizer proporcionou um nível de controle na fábrica de Nanyo que não apenas pode reproduzir as ações dos operadores, mas também permite a estabilização e a otimização dos processos ao mesmo tempo”, disse Hiromichi Yoda, gerente da Divisão Local para o Japão da divisão de Process Industries da ABB. “A implementação contínua de soluções digitais avançadas para as indústrias japonesas apoia um caminho desejável em direção a operações autônomas.”

Ao permitir que os moinhos de acabamento alcancem uma alta taxa de operação automática, a solução APC da ABB também reduziu a carga de trabalho dos operadores, padronizou as práticas operacionais e minimizou a intervenção manual, fornecendo uma base sólida para futuras melhorias operacionais.

O controle preditivo baseado em modelo (MPC) e a IA do ABB Ability™ Expert Optimizer preveem continuamente o comportamento dos processos e ajustam automaticamente parâmetros operacionais, como taxa de alimentação e potência do moinho. Ao manter a carga e a capacidade de produção do moinho em níveis ideais, o sistema contribui para operações estáveis e eficientes. Como parte do portfólio digital mais amplo da ABB, ele ajuda os produtores de cimento a utilizar dados em tempo real para otimizar processos, manutenção e desempenho da produção.

A ABB é líder global em tecnologia de eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operar em alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para superar seus desafios. Na ABB, chamamos isso de ‘Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

A divisão de Automação da ABB automatiza, eletrifica e digitaliza operações industriais que atendem a uma ampla gama de necessidades essenciais – desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de bens e seu transporte ao mercado. Com cerca de 26.000 funcionários, tecnologia de ponta e expertise em serviços, a Automação ajuda as indústrias de processos, híbridas e marítimas a superar seus desafios – de forma mais enxuta e mais limpa. go.abb/automation

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp