- Satsningen på nollutsläpp för elektricitet minskar nivån av roterande tröghet vilket är avgörande för stabil drift av elnäten
- Lister Drive Greener Grid Park är en av nycklarna i ett bredare brittiskt initiativ för att återställa trögheten som minskas när fem koleldade kraftverk avvecklas. Detta kommer leda till en besparing på runt 122 miljoner dollar för Storbritanniens elkonsumenter
- ABB:s synkronkompensatorer med svänghjul, världens första installation, kommer att bidra med ungefär en procent av Storbritanniens tröghetskrav
ABB har slutfört ett stort nyckelfärdigt projekt till Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, för att hjälpa till att återställa den saknade rotationsenergin som är avgörande för en stabil drift av det brittiska elnätet. Detta är viktigt när landet går över från fossila bränslen till att använda mer förnybar energi som vind och sol. Projektet omfattar två synkronkompensatorer med svänghjul installerade i Lister Drive Greener Grid Park i Liverpool. De är nu i drift och levererar cirka en procent av Storbritanniens tröghetsbehov för 2025.
Traditionellt har fossilbränsledrivna turbingeneratorer tillhandahållit den roterande trögheten som är avgörande för att upprätthålla stabila elnät. Dess håller nu på att avvecklas vilket leder till att trögheten i nätet minskar. Innovativa lösningar som Greener Grid Parks är en del av ett bredare initiativ för att återställa den tröghet motsvarande fem koleldade kraftverk, vilket sparar brittiska konsumenter runt 122 miljoner dollar under sex år.

Synkronkompensatorer är stora roterande maskiner som efterliknar driften av kol- eller gaseldade generatorer för att tillhandahålla en alternativ källa till roterande tröghet. De har implementerats av ABB för att stabilisera elnäten i många projekt över hela världen. Lister Drive är dock det första projektet i världen som har en konfiguration med extra hög rotationsmassa som kopplar ihop en synkronkompensator med ett 40 tons svänghjul. Detta ökar den omedelbart tillgängliga trögheten med 3,5 gånger för att säkerställa att nätets frekvens och spänning hålls stabila inom de snäva gränser som är nödvändiga för att bibehålla nätets tillförlitlighet.

Heikki Vepsäläinen, divisionschef för ABB Large Motors and Generators, säger ”Omställningen till förnybar kraftgenerering är en viktig del i världens resa mot noll-utsläpp av växthusgaser. Vår utmaning är att uppnå denna ambition samtidigt som vi upprätthåller stabila och pålitliga elnät. Det är här synkronkompensatorer kommer in i bilden och spelar en nyckelroll. Vi är glada över att ha arbetat tillsammans med Statkraft i detta banbrytande projekt som redan visar hur innovativ teknik kan hantera tröghetsutmaningen.”
ABB:s synkronkompensatorer med svänghjul har tillverkats i Västerås och installerades av ABB UK. För att säkerställa tillgänglighet dygnet runt för detta viktiga system har Statkraft tecknat ett 10-årigt avtal med ABB för underhållsservice. En komplett serie av ABB Ability™-lösningar för digital tillståndsövervakning har nu implementerats för att optimera prestanda och förutsäga underhållsbehov. Genom att utvärdera realtidsdata med hjälp av molnbaserad analys, kan teamet planera korrigerande åtgärder innan problem uppstår, vilket säkerställer systemets tillförlitlighet.

”ABB har ambitiösa hållbarhetsmål för både vår verksamhet och våra produkter, så det är väldigt positivt när våra synkronkompensatorer i Liverpool nu möjliggör att mer förnybar energi kan anslutas till nätet i UK”, säger Kristina Carlquist, General Manager, Synchronous Condenser, ABB Motion.
För mer information: https://new.abb.com/motors-generators/synchronous-condensers
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt och Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaseldad kraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energibranschen och har 5 000 anställda i 20 länder.
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.