- Fyra nya robotar i 22 olika varianter ger fler valmöjligheter för kunder inom bilindustrin, elfordon och många andra sektorer
- Ett utökat utbud med överlägsen prestanda och upp till 20 procents energibesparing
- Klassledande repeterbarhet med maximalt 0,03 mm avvikelse förbättrar produktionskvaliteten
ABB Robotics utökar sitt stora robotsortiment med fyra nya modeller i 22 olika varianter som erbjuder fler valmöjligheter med ökad täckning och bättre prestanda. Nästa generations modeller innefattar IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 och IRB 6740, vilka lämpar sig för nyttolaster från 150 kg till 310 kg och en räckvidd på mellan 2,5 m och 3,2 m, vilket ger kunderna fler valmöjligheter och betydande förbättringar av prestanda och energieffektivitet.
Hållbar produktion är en angelägen prioritet för biltillverkare, där 78 procent av företagen anger att det är viktigt för den egna verksamheten medan 77 procent anger att det är viktigt för deras kunder1” säger Marc Segura, chef för ABB:s division Robotics. ”ABB:s fyra nya robotar finns i 22 olika varianter och erbjuder energibesparingar på upp till 20 procent, som svar på kundernas behov – fler valmöjligheter och större flexibilitet för en mer hållbar produktion. De nya robotarna hjälper kunderna att bygga upp motståndskraft inom en rad olika branscher, inklusive bilindustrin, generell tillverkning, gjuteri, livsmedel samt logistik.
Den förbättrade energieffektiviteten drivs av ABB:s styrenhet OmniCoreTM och en lättare robotdesign som innebär en energibesparing på upp till 20 procent. OmniCore ger också en hög noggrannhet i rörelsestyrningen. Med ABB:s tekniker för rörelsestyrning, TrueMove och QuickMove, klarar robotarna klassledande repeterbarhet med minst 0,03 mm avvikelse. Dessa tekniker gör den nya robotserien idealisk för komplexa uppgifter som punktsvetsning, lasersvetsning, skruvdragning och nitning, så att biltillverkarna kan uppnå en hög monteringskvalitet.
Vårt nya robotsortiment tillgodoser behoven hos den snabbt växande elfordonsindustrin. I takt med att tillverkarna skalar upp produktionen av elfordon och batterier kan de välja bland ett brett utbud av ABB-robotar för att säkerställa att de har rätt variant för att hantera batterier av olika storlekar, från enskilda celler och moduler till kompletta paket. De kan också utföra högprecisionsuppgifter som montering av bilkarosser och punktsvetsning samt gå in i ett fordon med begränsat tillträde för att montera säten eller instrumentpaneler, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line.
ABB:s nya stora robotar kommer att debutera i ABB:s monter på Automatica 2023 (Hall B5, monter 319, 27–30 juni). De kommer att arbeta i en fullt fungerande batteriproduktionscell i ABB:s monter, där de ska utföra punktsvetsning, lastning och lossning av delar till batterihus för elfordon som tillhandahålls av en av ABB:s helt autonoma mobila robotar.
Se den digitala lanseringen på LinkedIn den 29 juni 2023, kl. 16:00 CEST.
https://www.linkedin.com/events/enablingsustainability-performa7065595544387084288/comments/
1 2023 ABB Global Business Survey
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 juni 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.