- De nya GoFa™-varianterna innebär en ny måttstock med större laster, den bästa räckvidden i klassen och marknadsledande repeterbarhet
- Certifierad Cat 3/PLd-säkerhetsklassning för nära samarbete med personal
- Sänker hindren för inträde på marknaden ytterligare för förstagångsanvändare, små och medelstora företag samt utbildare tack vare enkel programmering och snabb driftsättning
ABB lanserar två nya varianter av den kollaborativa roboten GoFaTM. GoFa 10 och GoFa 12 erbjuder nya möjligheter när företag ska utnyttja cobotautomation för att uppnå ökad effektivitet. Cobotarna kan hantera laster på upp till 10 respektive 12 kg med marknadsledande repeterbarhet och de klarar fler arbetsuppgifter i nära samarbete med personal, något som löser problem med brist på arbetskraft och yrkeskompetens samtidigt som säkerheten och produktiviteten förbättras. De nya varianterna erbjuder enkel programmering och snabb integrering i produktionsmiljöer och sänker hindren för inträde på marknaden för förstagångsanvändare, utbildare samt små och medelstora företag.
”Sedan vi lanserade vår cobot YuMi 2015 har vi byggt upp en branschledande cobotportfölj som tillgodoser den växande efterfrågan på säkra och lättanvända automationslösningar som täpper till hålen med brist på högutbildad arbetskraft”, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. ”Genom att tillgodose behoven av kollaborativa robotar med större laster och längre räckvidd utvidgar våra cobotar GoFa 10 och 12 fördelarna med automation till nya industritillämpningar också för förstagångsanvändare.”
Förutom den förbättrade last kapaciteten erbjuder cobotarna GoFa 10 och 12 marknadens bästa TCP-hastighet (Tool Center Point) på upp till 2 meter per sekund med 0,02 mm avvikelse för förbättrad repeterbarhet – en tvåfaldig förbättring i förhållande till jämförbara lösningar. De är IP67-certifierade mot inträngande fukt och damm och utvidgar fördelarna med snabba och noggranna kollaborativa robotar till nya industritillämpningar, där de kan automatisera krävande arbetsuppgifter som maskinbetjäning, svetsning, hantering av detaljer, polering och montering. GoFa 10 har en räckvidd på 1,62 meter – 14 procent längre än andra robotar i klassen och tillräckligt långt för att kunna hantera amerikanska pallar – något som gör den idealisk för palleteringstillämpningar.
Sänker hindren för inträde på automationsmarknaden för förstagångsanvändare och små och medelstora företag
Cobotarna GoFa 10 och 12 är enkla att programmera, driftsätta och använda, vilket sänker hindren för inträde på automationsmarknaden för förstagångsanvändare och små och medelstora företag. Konfigureringen blir enkel med lead-through-programmering och ABB:s mjukvara Wizard Easy Programming, med vilken också icke-specialister snabbt kan automatisera sina tillämpningar genom att justera enkla grafiska kommandoblock istället för att behöva skriva komplex programmeringskod.
ABB:s app SafeMove är förinstallerad i cobotarnas robotstyrenhet ABB FlexPendant och ger säkra hastighetsgränser, övervakning av stillastående samt övervakning av orientering, så att robotar och fabrikspersonal kan arbeta nära tillsammans utan att det krävs otympliga skyddsbarriärer eller staket.
Cobotarna GoFa 10 och GoFa 12 drivs av ABB:s styrenhet OmniCoreTM. Kombinationen av OmniCores klassledande rörelsestyrning som tillhandahålls genom ABB:s tekniker TrueMove och QuickMove samt GoFas intelligenta vridmoments- och positionssensorer säkerställer de mjuka rörelser som krävs för ytbehandling, fastsättning, montering och testning med största precision. Energibesparande funktioner som regeneringsteknik och bromskraftåtervinning minskar energibehovet med upp till 20 procent och förbättrar därmed hållbarheten.
Drar nytta av innovationer från ABB Robotics ekosystem
Som ett svar på den ökande diversifieringen av automationstillämpningar har ABB också lanserat programmet ABB Robotics Ecosystem. Genom att samla tredjepartstillbehör som gripare, kameror och skräddarsydd programvara som är kompatibel med ABB:s portfölj, inklusive de nya GoFa-cobotarna, kan användarna genom programmet enkelt dra nytta av innovationer från hela det snabbt växande ekosystemet hos ABB Robotics.
Coboten GoFa 12 debuterar i ABB:s monter på Automatica 2023 (Hall B5, monter 319, 27–30 juni) som en del i två demonstrationer som visar upp maskinbetjäning med hög precision och ultra-slimmade palleteringstillämpningar. ABB:s partner Schunk deltar också på mässan med en GoFa 12-cobot och visar upp sitt sortiment av gripare och verktyg i en poleringstillämpning (Hall A5, monter 502).
Ni som inte har möjlighet att besöka Automatica bjuds in till den digitala lanseringen på LinkedIn Live den 29 juni på https://lnkd.in/diGPZvys.
Mer information om GoFa finns på www.abb.com/robotics – och gå till https://new.abb.com/de/en/messen-events/automatica om du vill ha en kostnadsfri biljett till Automatica 2023.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 juni 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.