ABB och Carnival Corporation tecknar strategiskt samarbetsavtal om service av Azipod® framdrivningssystem

ABB och Carnival Corporation tecknar strategiskt samarbetsavtal om service av Azipod® framdrivningssystem

  • Långsiktigt samarbetsavtal som omfattar tjänster för fartyg som drivs av Azipod® XO elektriska framdrivningssystem
  • Carnival Corporation kan dra nytta av en optimerad underhållsplan, tjänsterbjudanden och ABB:s digitala tjänster runt om i världen
  • Samarbetet ska hjälpa Carnival Corporation att leverera den bästa gästupplevelsen och driftskvaliteten samtidigt som det ger betydande vinster för fartygsprestandan

ABB och Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal kring fortlöpande driftkvalitet och fartygsprestanda i kryssningsföretagets hela fartygsflotta genom systematisk underhållsplanering, hantering av centrala reservdelar samt toppmoderna digitala lösningar för tillståndsövervakning. Avtalet bokades under tredje kvartalet 2023.

Det 15-åriga avtalet omfattar underhåll av Azipod® XO framdrivningssystem på fartyg i trafik under flera av Carnival Corporations världsledande varumärken. Azipod® XO-framdrivning är ABB:s lösning för högeffektstillämpningar på öppet hav, särskilt lämpade för kryssningsfartyg.

Avtalet kommer att förenkla service och underhåll av Azipod® XO-framdrivningsenheter då ABB-experter finns tillgängliga på distans dygnet runt för att stötta fartygens eltekniker, baserat på ABB Ability™ Remote Diagnostic System och ABB Ability™ Condition Monitoring för Azipod® -framdrivning. Driftdata om Azipod® prestanda långtids lagras vilket gör hanteringen av reservdelar och underhåll i torrdocka mer förutsägbar och kostnadseffektiv.

”Avtalet hjälper till att optimera vår långsiktiga fartygsprestanda samtidigt som det stöttar våra fortlöpande ansträngningar att ytterligare förbättra energi- och bränsleeffektiviteten och minska utsläppen i hela vår globala verksamhet”, säger Michael Kaczmarek, Senior Vice President, Marine Technology, Carnival Corporation. ”Vi skapar också förutsägbara underhållskostnader och reservdelsplanering som ger betydande vinster i planering, underhåll och fartygsprestanda på lång sikt. Vi ser det strategiska samarbetsavtalet som ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås vad gäller våra mål för fartygsprestanda genom samarbete med våra mest centrala teknikleverantörer.”

”Avtalet som gäller i 15 år stärker ytterligare det långsiktiga samarbetet mellan ABB och Carnival Corporation. Vi är stolta över att kunna säkerställa att Carnival Corporations kryssningsfartyg kan dra full nytta av en optimerad underhållsplan, tjänsterbjudanden och tillgång till våra digitala tjänster runt om i världen”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports.

ABB tog hem den första ordern på Azipod®-framdrivning för Carnival Cruise Lines fartyg Carnival Elation 1995 och efter att ha valt denna lösning för ett andra fartyg i Fantasy-klassen har Carnival Corporation gått vidare med att specificera Azipod®-framdrivning för över 40 fartyg under sina olika varumärken.

Från framtagningen av Azipod® framdrivningssystem för tre decennier sedan till den ledande position systemet har inom sjöfarten idag har Azipod revolutionerat sjötransportsektorn genom att leverera oöverträffade vinster vad gäller prestanda, effektivitet, hållbarhet och tillförlitlighet. Det växellösa, styrbara framdrivningssystemet, med den eldrivna motorn placerad i en kapsel på skrovets utsida, kan roteras 360 grader för att öka manövrerbarheten och effektiviteten samtidigt som bränsleförbrukningen minskas med upp till 20 procent jämfört med traditionella framdrivningssystem med växellåda och propelleraxel. Sedan den första installationen på ett kryssningsfartyg för över 25 år sedan har Azipod®-tekniken sparat över en miljon tonbränsle enbart i kryssningssegmentet.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 31 oktober 2023, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp