ABB möjliggör världens första HVDC-nät i Kina

 Leverans av vindkraft via en nätverksbaserad arkitektur ger en mer stabil och tillförlitlig elektricitet inför ökat behov under vinter-OS i Beijing 2022.

Zhangbei-nätverket med högspänd likström (HVDC) i Beijing-Tianjin-Hebei-området i Kina gör det möjligt att integrera avlägsen vindkraft, solenergi och vattenkraft via ett ringformat nätverk som garanterar ett optimerat kraftflöde. Det här unika ”HVDC-nätet” har konstruerats av State Grid Corporation of China (SGCC), ett av världens ledande energibolag. ABB kommer att leverera ett flertal kritiska enheter som en HVDC Light-ventil, väggenomföringar, transformatorkomponenter, kraftkondensatorer och krafthalvledare.

center

HVDC är en högeffektiv teknik för överföring av stora mängder elektricitet över långa avstånd med minimala förluster. Vanligtvis används länkar punkt till punkt, men pilotprojektet i Zhangbei är unikt eftersom flera stationer är anslutna till varandra i ett nätverk. Det ger en optimerad användning av förnybar energi och garanterar samtidigt en tillförlitlig kraftförsörjning. ABB, och andra lokala leverantörer, levererar viktig utrustning till det här milstolpeprojektet. Det kommer att bli världens största och mest avancerade HVDC-system med spänningsstyva strömriktare (VSC) med fyra sammankopplade stationer i ett nätverk som levererar upp till 4 500 megawatt (MW) ren energi.

”ABB banade vägen för kommersiell HVDC-teknik för över sextio år sedan och har lanserat viktiga innovationer som HVDC Light- och UHVDC (ultrahög likström)-överföring som garanterar tillförlitlig och effektiv kraftförsörjning”, säger Claudio Facchin, vd för ABB:s division Power Grids. ”Att ABB deltar i det här projektet visar på SGCC:s fortsatta förtroende för ABB:s beprövade HVDC-expertis och våra långsiktiga ansträngningar att hjälpa Kina att stärka sin kraftinfrastruktur och samtidigt minimera miljöpåverkan.”

ABB lanserade VSC-HVDC-tekniken första gången 1997 och kallade den HVDC Light®. Den här lösningen kan styra kraftflödet mellan olika punkter i nätet, förflytta elektricitet med mycket små förluster och stödja spänningen och frekvensen i svaga nät som avlägsna vindparker. Den här teknikens kontrollerbarhet och förmåga att återuppstarta nedsläckta nät är exempel på enastående funktioner som gör den lämplig för många viktiga krafttillämpningar. Som exempel kan nämnas integrering av förnybar energi från avlägsna vindparker på land eller till havs och sammankopplingar med växelströmsnät.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp