- Teknikdemonstratorn är en helautomatisk anslutningsenhet som kompletterar ABB eMine ™ FastCharge för elektriska gruvlastbilar
- Robot ACD utvecklas i samarbete med Boliden, BHP och Komatsu, och syftar till att förbättra säkerheten och förbättra prestandan
- Lösningen kommer att visas för allmänheten för första gången under MINExpo 2024 i Komatsus monter
Under MINExpo 2024 kommer ABB att visa upp en ny teknikdemonstrator utvecklad för att möjliggöra säker och effektiv laddning med hög effekt på resan mot framtidens helelektriska gruva. eMine™ Robot Automated Connection Device (ACD) är utformad för att fungera tillsammans med ABB eMine ™ FastCharge-lösningen, vilket möjliggör ytterligare interoperabilitet och synergi mellan anslutningar och gränssnitt i elektriska gruvlastbilar.
Som en av grundarna av CharIN (Charging Interface Initiative) för elektriska standarder inom gruvdrift, arbetar ABB för att påskynda införandet av elektriska gränssnittslösningar för industrin. Denna senaste innovation är en av nycklarna för att uppnå denna ambition. Robot ACD kommer att möjliggöra mer tillförlitlig och effektiv lastbilsladdning utan behov av mänsklig interaktion. Den helautomatiska, driftskompatibla anslutningsenheten är robust för att hantera de tuffa miljöförhållandena som återfinns i gruvor. Den är designad för att förbättra uthålligheten, hållbarheten och den övergripande prestandan under laddningen.
Teknikens skalbarhet och interoperabilitet möjliggör en sömlös övergång i befintlig gruvdrift, vilket innebär att den kommer att vara kompatibel med nuvarande och framtida gruvlastbilar, anslutningsmekanismer och gränssnitt.
För närvarande testas tekniken i ABB:s laboratorium i Sverige, vilket kommer följas av testning under riktiga gruvförhållanden i Bolidens Aitik-anläggning med start inom sista kvartalet i år. I samarbete med sina industripartners - Boliden, BHP och Komatsu - kommer ABB:s Robot ACD också att genomgå tidiga fälttester för att möta kraven på tekniska lösningar.
"Det faktum att robotteknik kan och kommer att integreras i den mest avancerade moderna gruvdriften är en viktig milstolpe i ABB:s övergripande 50 år långa historia med robotar", säger Max Luedtke, Global Business Line Manager Mining, ABB Process Industries. "Att sammanföra detta med elektrifiering och automation särskiljer ABB, och vi får än mer effekt och möjlighet till påverkan genom våra samarbeten med industripartners. Branschen är uppenbarligen på väg att bli mer automatiserad och autonom – teknik som eMine™ Robot ACD är avgörande för applikationer som ska möta dessa nya behov. Det är ett spännande område att vara en del av idag.”
Robot ACD kommer att visas upp för första gången under evenemanget MINExpo 2024 i Las Vegas, av Komatsu och ABB i monter 7132, Central Hall, mellan den 24 och 26 september.
MINExpo 2024 markerar också treårsjubileet sedan den officiella lanseringen av ABB:s banbrytande eMine™ koncept, vilket är ett holistiskt ramverk av metoder och lösningar utformade för att påskynda energiomställningen inom gruvdrift. Sedan lanseringen vid MINExpo 2021 har ABB legat i framkant när det gäller lösningar för att minska utsläpp för gruvnäringen, bland annat genom att teckna samarbeten med stora industripartners och genom genomförande av ambitiösa studier och projekt för att elektrifiera verksamheter hos några av världens främsta gruvaktörer.
ABB finns på monter 8601 i Central Hall under MINExpo 2024 och visar där upp olika aspekter av vårt holistiska eMine™-koncept.
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. go.abb/processautomation
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 september 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.