- ABB kommer att leverera, bygga och driftsätta en 120kV substation för det banbrytande elektrifieringsprojektet
- Anslutningen till vattenkraft säkerställer en ren energikälla för vad som kan bli världens första helelektriska dagbrott
Nouveau Monde Graphite har tilldelat ABB ett kontrakt för att leverera, bygga och driftsätta 120kV-substation för fas 2 av deras projekt i Matawinie-gruvan i Quebec, Kanada. Detta utgör en del av konstruktionsförberedelserna för etableringen av ett grafitbrytnings- och anriktningskomplex på 103 000 ton per år.
Matawinie-gruvan, som ligger 120 kilometer norr om Montreal, kommer att anslutas till det vattenkraftsnätverk som finns i provinsen, vilket möjliggör tillgång till ren energi för att stödja gruvverksamheten och anrikningsverket av koldioxidneutralt grafitkoncentrat avsett för marknaden för litiumjonbatterier. Nouveau Monde Graphite kommer att utrusta Matawinie-gruvan med en gruvflotta med nollutsläpp och tillhörande laddningsinfrastruktur, vilket skulle göra den till världens första helt eldrivna dagbrott när det tas i drift.
"Vi är glada över att ta ett steg närmare att bygga framtidens gruva, driven av ren energi för att ansvarsfullt utvinna och producera ett kritiskt mineral för global utfasning av fossila bränslen", säger Eric Desaulniers, grundare, vd och koncernchef för Nouveau Monde Graphite. "Vårt miljöansvar och innovativa tankesätt har matchats av teamet på ABB redan från början av vår elektrifieringsresa, för att omsätta vår vision till verklighet."
ABB, som är en erkänd global ledare inom elektrifiering av gruvor med sin portfölj av lösningar från ABB eMine™, kommer att leda byggnationen av substationen som den primära anslutningspunkten mellan gruvområdet och Hydro-Québecs vattenkraftanläggning, vilket möjliggör full elektrifiering av Matawinie-gruvan med hjälp av ren energi. Med dedikerade projektledningsresurser från ABB som övervakar konstruktion, leverans, driftsättning och uppstart av substationen, kommer Nouveau Monde Graphite att kunna förlita sig på robust teknisk expertis.
"Det är ett stolt ögonblick för ABB:s elektrifierings- och automationsexperter att vara en del av denna banbrytande verksamhet i Matawinie, vilket är just den typ av projekt som vi har arbetat för under de senaste åren", säger Sachin Jari, chef för gruvdrift i Nordamerika, ABB Process Industries. "Från första början har vi samarbetat med Nouveau Monde Graphite för att hjälpa till att göra deras vision till verklighet och har nu möjlighet att driva den framåt tillsammans."
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. go.abb/processautomation
Nouveau Monde Graphite är ett integrerat företag som utvecklar ansvarsfull gruvdrift och avancerad tillverkning för att förse den globala ekonomin med koldioxidneutralt aktivt anodmaterial för att driva lagringssystem för elfordon och förnybar energi. Företaget utvecklar en helt integrerad källa till malm-till-batterimaterial av grafitbaserat aktivt anodmaterial i Quebec, Kanada. Med framstående ESG-standarder och strukturerande partnerskap med sina kunder kommer NMG att bli en strategisk leverantör till världens ledande tillverkare av litiumjonbatterier och elbilar, som tillhandahåller högpresterande och pålitliga, avancerade material samtidigt som hållbarhet och spårbarhet i leveranskedjan främjas. www.NMG.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 september 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.