- Med 75 metriska ton kommer friktionsspelet att ha den största produktionskapaciteten i världen
- Gruvspelet kommer att ha de högsta nivåerna av säkerhet tillgängligt på marknaden, utrustad med full SIL 3 ABB Ability™ Safety Plus för gruvspel
- Fyra gruvspelssystem kommer att levereras till projektet, inklusive tre friktionsspel
ABB har valts ut av det globala gruvföretaget BHP för att leverera, installera och driftsätta tre friktionsspel och ytterligare ett elsystem till ett Blair-servicespel för sitt kaliumkarbonatprojekt i Kanada. Installationen av de två första gruvspelen pågår för närvarande, medan ytterligare två gruvspelssystem förbereds för installation och driftsättning mellan 2026 och 2027. I takt med markbrist och utarmning av markens näringsämnen ökar den förutspådda efterfrågan på kaliumklorid för att tillgodose de globala behoven. Kaliumklorid som används i gödningsmedel kommer att vara avgörande för både mer hållbara jordbruksmetoder och livsmedelstrygghet.
Detta är en milstolpe för gruvindustrin eftersom ett av de två gruvspelen för produktion kommer att ha den största produktionskapaciteten i världen och kunna transportera nyttolaster på 75 ton. Dess sex linor kommer att kunna bära de tunga lasterna från 1 km under jord med en maximal hastighet på 18,3 m/s, med stöd av dubbla 7 700 kW-motorer. I takt med att gruvindustrin utvecklas för att hålla jämna steg med den ökade efterfrågan representerar detta projekt ett genombrott när det gäller ökad produktivitet.
Både serviceschaktet och produktionsschaktet har sänkts som förberedelse för gruvspelssystemen. ABB har levererat två gruvspel till serviceschaktet, inklusive buren. Samtidigt levererade ABB det hydrauliska bromssystemet samt elektriska reglage och drivlina till en tillfällig Blair gruvspelsbur som ska tas i drift i produktionsschaktet och som kommer att vara i drift i två år medan produktionshissen med högre kapacitet förbereds. Den senare kommer sedan att installeras och förväntas vara i drift för produktionsbruk 2027.

Fyra gruvspelssystem kommer att levereras till projektet, inklusive tre friktionsspel. Foto: BHP Jansen. 
BHP:s kaliumkarbonatprojekt i Kanada är strategiskt viktig för mineralproduktion. Foto: BHP Jansen
Dessutom levereras varje gruvspel med ABB Ability™ Safey Plus för gruvspel, världens första helt SIL 3-certifierade säkerhetslösning. Säkerhet är fortfarande en viktig prioritering i hela sektorn, och 48 procent av gruvföretagen anger säkerhet som en viktig drivkraft för att förändra verksamheten, utifrån ABB:s senaste oberoende undersökning som låg till grund för rapporten "Mining's Moment". ABB:s gruvspelssystem är ledande och erbjuder de högsta säkerhetsnivåerna i branschen för alla gruvanställda.
"Gruvspel och gruvspelssystem kommer att spela en avgörande roll för en effektiv och säker utvinning av kaliumklorid, vilket ger Jansen en konkurrensfördel", säger Simon Thomas, Vice President Projects Potash på BHP. "Det nya kontraktet stärker ytterligare vårt befintliga strategiska partnerskap med ABB, och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans när vi planerar för att öka produktivitet, säkerhet och hållbarhet."
"Att hjälpa kunderna att förbättra produktiviteten och säkerheten med våra lösningar är avgörande för oss", säger Björn Jonsson, Global Business Line Manager för Hoisting på ABB Process Industries. "Vi är glada över att fortsätta vårt arbete med BHP för att öka effektiviteten och produktiviteten i Jansen-gruvan samtidigt som vi kontinuerligt bidrar till att förbättra säkerheten för både människor och verksamhet. ABB:s gruvspel är några av de säkraste i världen och uppfyller de strängaste kraven, och vi är glada över att kunna kombinera detta med ökad kapacitet när industrin fortsätter att leta efter lösningar som maximerar produktiviteten för att möta efterfrågan."
Det nya kontraktet mellan ABB och BHP följer ett tidigare samarbete om integration av krafthanteringssystem för Jansen kaliumkarbonatprojekt. Projektet siktar på att bli den största kaliumkloridproducerande gruvan i världen. Kapaciteten i Jansen kaliumkarbonatprojektet i etapp 1 förväntas uppgå till 4,5 miljoner ton per år (Mtpa), medan framtida utbyggnad förväntas öka detta med ytterligare 16 till 17 miljoner ton per år.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 105 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att bli mer effektiva, produktiva och hållbara och att öka sin konkurrenskraft. go.abb/processautomation
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 december 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.