ABB och Sage Geosystems gräver fram möjligheter med geotermisk energi

ABB och Sage Geosystems gräver fram möjligheter med geotermisk energi

  • ABB och Sage Geosystems inleder ett samarbete för att utveckla Geopressured Geothermal Systems för koldioxidsnål energilagring och produktion av geotermisk energi
  • Samarbetet innefattar leverans av geotermisk energi som stöd för växande datacenter
  • Enbart i USA har geotermisk energi potential att tillvarata tillräckligt med naturliga värmeresurser för att ge kraft till över 65 miljoner hem

ABB och Sage Geosystems (Sage), ett ledande geotermiskt baslast- och energilagringsföretag, har undertecknat ett samförståndsavtal om att utveckla anläggningar för energilagring och värmekraftverk som utnyttjar naturliga värmeresurser från jordens inre till att producera ren el.

Tack vare samarbetet kan ABB stötta Sages avtal med Meta, moderbolaget till Facebook och Instagram, om att leverera upp till 150 MW geotermisk baskraft till en anläggning öster om Klippiga bergen i USA. Första fasen i projektet förväntas vara i drift 2027.

Enligt samförståndsavtalet ska ABB utforska hur företagets teknik för automation, elektrifiering och digital teknik kan driftsättas på geotermiska anläggningar runt om i världen för att maximera energieffektiviteten och tillförlitligheten. Det kan innefatta leverans av ett distribuerat styrsystem (DCS), arkitektur för elinfrastruktur och digitala lösningar som förvaltning av tillgångsprestanda, processoptimering och cybersäkerhetssystem. Samarbetet har också potential att ta fram lösningar för Sages energilagringsteknik, vilken kan kopplas samman med intermittenta förnybara resurser som sol- och vindkraft.

”Vi är fokuserade på att skala upp vår egenutvecklade teknik Geopressured Geothermal Systems (GGS) och samarbetet med ABB kommer att främja den breda driftsättningen av nästa generations geotermiska lösningar”, säger Cindy Taff, vd för Sage Geosystems. ”Till skillnad från traditionella förnybara energikällor kan geotermiska lösningar, inklusive energilagring och produktion av baslastkraft, tillhandahålla en källa med ren energi som är tillgänglig på begäran 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.”

Geotermisk energi har potential att bli en viktig faktor i den framtida energimixen eftersom förbättrade geotermiska system släpper ut små eller inga mängder av växthusgaser1. GGS-processen innefattar pumpning av trycksatt vätska till en konstgjord underjordisk reservoar. När det lagrade vattnet värmts upp till över 150°C kan det med hjälp av tryck eller mekanisk energi återföras till ytan och föras genom värmeväxlare och turbiner för att generera el. Enbart i USA anses det att geotermisk energi kan tillvarata tillräckligt med naturliga värmeresurser för att ge kraft till över 65 miljoner hem2.

”För att kunna utnyttja potentialen hos geotermisk energi och få ett samhälle med låga koldioxidutsläpp behövs samarbeten mellan olika branscher för att driva på de tekniska framstegen”, säger Per Erik Holsten, chef för ABB Energy Industries. ”Sages GGS ger möjlighet att producera koldioxidsnål el och ger en energilagringslösning som kan komma att spela en viktig roll i energiomställningen vid sidan om andra åtgärder.”

Geotermisk energi kommer att bygga vidare på den nuvarande marknadsandelen på 0,3 procent av världens kraftförsörjning, enligt Rystad Energy3. Den installerade geotermiska kapaciteten står i nuläget för 16,8 GW i världen och förväntas nå 28 GW per 2030 och uppemot 110 GW per 2050. Den förväntade marknadstillväxten förväntas attrahera investeringar på totalt över 120 miljarder dollar från nu till 2035.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 4 februari 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Endnotes

  1. https://www.iea.org/articles/capturing-the-energy-beneath-our-feet
  2. https://www.energy.gov/eere/articles/doe-analysis-highlights-opportunities-expand-clean-affordable-geothermal-power
  3. https://www.rystadenergy.com/insights/geothermal-market-teed-up-for-accelerated-growth-in-coming-years

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp