Ögon, händer, hjärna och mobilitet definierar robotarna efter 2025

Ögon, händer, hjärna och mobilitet definierar robotarna efter 2025

  • Efter 50 års ledarskap inom robotik innebär 2025 början på en ny era inom AI-tillämpningar för industrirobotar.
  • Den nya eran med generativ AI-driven automation innebär att robotarna är mer intelligenta, mobila, tillgängliga och mångsidiga och tar sig därmed in på nya sektorer för robotik.
  • Den nya varumärkesfilmen om ABB Robotics visar upp nya nivåer av mångsidighet där robotar kan göra mer, på fler ställen.

Efter att ha drivit fram analytiska AI-innovationer i över ett decennium har ABB visat att den här tekniken är mogen, skapar mätbara fördelar och ökar anammandet av industriautomationen genom att klara utmaningar som tidigare har begränsat användningen av robotar i snabbrörliga, dynamiska miljöer.

”Med den senaste tekniken, som möjliggjorts och förbättrats av generativ AI liksom visions- och mobilitetssystem, utvidgar vi vårt erbjudande till kunderna”, säger Sami Atiya, chef för Robotics & Discrete Automation på ABB. ”Tänk dig att arbeta vid sidan av en robot som inte bara kan följa dina kommandon utan också lär, anpassar sig och rör sig fritt i dynamiska miljöer, allt medan den tar sig an nya arbetsuppgifter. Efter våra första 50 år av innovationer inom ABB Robotics ser vi nu en framtid där detta blir verklighet på arbetsplatserna. Det sänker hindren för våra kunders automation samtidigt som det bidrar till att öka produktiviteten för att bygga upp ett mer välmående samhälle.”

Globala megatrender – med allt från en krympande arbetskraft till ökad personalisering och ett behov av hållbar drift – fortsätter att öka efterfrågan på den flexibilitet och motståndskraft som automation ger. Den nya eran av generativ AI-driven automation gör robotarna ännu intelligentare, tillgängligare och mångsidigare och de tar sig därmed in på nya sektorer för robotik.

”Vi har redan gett våra robotar ögon genom den AI-baserade 3D-visionstekniken, händer genom avancerad sensorteknik och fingerfärdighet samt oberoende mobilitet genom 3D-mappning”, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. ”I och med kvantumsprånget inom generativ AI driver vi fram innovationer i deras hjärnor, med intelligens som klarar problemlösning och har förmåga att förstå vårt språk.

”Den här förmågan – att förstå talade instruktioner och förstå hur de ska utföra olika uppgifter utan föregående programmering – ger nya möjligheter för robotar att utföra fler saker, på fler ställen – och att utföra dem snabbare, säkrare och smartare.  Det öppnar upp dörrar för automation på företag utan något behov av specialistkompetens eller särskild infrastruktur.

”Den nya eran av mångsidighet kommer att medföra att robotiken omvandlar nya sektorer – från logistik till konstruktion, hälso- och sjukvård samt biovetenskap – och vi gör detta möjligt redan idag.”

Se varumärkesfilmen här:

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 februari 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/robotics. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustri till elektronik och logistik – att öka sin konkurrenskraft genom att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöttar kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken genom en mer resurseffektiv och hållbar drift för en bättre framtid. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp