- I och med samarbetet blir ABB den prioriterade leverantören inom modulära och standardiserade ställverk med framtida möjligheter till automationslösningar
- Avtalet innebär att Charbone Hydrogen ska utveckla produktionen av grön vätgas i både Kanada och USA
- Stöttar Québec-regeringens energiplan för 2030 för att minska förbrukningen av oljeprodukter med en miljard liter per år
ABB och Charbone Hydrogen Corporation – ett integrerat produktionsföretag för grön vätgas som är baserat i Montreal i Kanada – har undertecknat ett samförståndsavtal om att utveckla upp till 15 modulära och skalbara produktionsanläggningar av grön vätgas i Nordamerika de kommande fem åren, vilket ger en ren bränslekälla för befintliga vätgasanvändare och tunga industriprocesser, som ståltillverkning, som i nuläget använder sig av grå vätgas som energikälla.
Samförståndsavtalet positionerar ABB som den prioriterade leverantören av design, konstruktion, tillverkning, testning och leverans av modulära och standardiserade ställverk (eHouses) för sammanlänkning mellan produktionsanläggningar och lokala energibolag. ABB stöttar Charbone i att standardisera grundläggande teknik för system och komponenter i hela projektportföljen i syfte att öka energieffektiviteten och tillförlitligheten. En framtida omfattning kan innebära att ABB blir huvudleverantör inom automation, elektrifiering och telekom beroende på projektkraven.
Bland de anläggningar som omfattas av samarbetet finns Charbones flaggskepp Sorel-Tracy i närheten av Montreal i Québec i Kanada. Anläggningen förväntas kopplas in på Hydro-Québec-nätet i slutet av andra kvartalet 2025 med vattenkraft för att driva gröna vätgaselektrolysatorer. Anläggningen kommer att utgöra en modell för design och konstruktion av modulär och skalbar utrustning för andra anläggningar som utvecklas av Charbone. Nästa projekt blir i storstadsområdet Detroit i USA, där tillverkningen för de större biltillverkarna ligger.
”Det strategiska samarbetet med ABB är en stark och betydande signal för vårt erbjudande för den nordamerikanska marknaden för grön vätgas”, säger Daniel Charette, Chief Operating Officer på Charbone Hydrogen Corporation. ”Sorel-Tracy-projektet går snabbt fram mot aktiviteter på plats och har möjlighet tack vare en modulär plug-and-play-strategi att få igång produktionen inom ett fåtal veckor så att Charbone kan stötta utfasningen av fossila bränslen i industrin.”
Québecs regering har tagit fram en lokalanpassad strategi för grön vätgas och bioenergi för att stötta utvecklingen av vätgas och bioenergi som ska driva industrisektorer som transport, primärmetaller och kemikalier. Grön vätgas och bioenergi förväntas ha potential att minska Québecs förbrukning av oljeprodukter med närmare en miljard liter per år till 2030. Detta kan kapa regionens utsläpp av växthusgaser med fyra megaton av koldioxid per år – vilket motsvarar att plocka bort 1,2 miljoner bensindrivna fordon från vägarna 1).
”Grön vätgas spelar en viktig roll i omställningen mot en framtid med koldioxidsnål energi”, säger Per Erik Holsten, chef för ABB Energy Industries. ”Vi är stolta över samarbetet med Charbone om strategin att utveckla och utöka anläggningar för produktion av vätgas runt om i Nordamerika, vilket möjliggör för en viktig sektor att växa och kunna stötta industrier att bli konkurrenskraftiga på ett mer resurseffektivt och hållbart sätt.”
Utöver samförståndsavtalet kommer Charbone att köpa in ABB:s EOW-system (Extended Operator Workplace) till alla planerade anläggningar samt en huvudoperatörsplats vid Charbones huvudkontor för att övervaka alla anläggningar. EOW-systemen – de första att installeras i produktionsanläggningar för grön vätgas i Nordamerika – kommer att stärka produktionen och minska stilleståndstiden tack vare dygnet runt-övervakning från lokala centraler och fjärrstyrda kontrollcenter.
Den globala efterfrågan på vätgas, som till stor del är koncentrerad till raffinaderi- och kemisektorerna, nådde 97 megaton (Mt) 2023, vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Produktionen av vätgas med låga utsläpp stod för mindre än 1 Mt, men kan nå 49 Mtpa till år 2030 baserat på tillkännagivna projekt 2).
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 mars 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/robotics. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
CHARBONE är ett integrerat grönt vätgasföretag som fokuserar på att skapa ett nätverk av modulära produktionsanläggningar för grön vätgas runt om i Nordamerika. Med förnybar energi producerar CHARBONE miljövänlig diväte (H2) till industrier, institutioner samt kommersiella företag och framtida mobilitetsanvändare. CHARBONE är för närvarande det enda renodlade gröna vätgasbolaget som är börsnoterat på TSX Venture Exchange (TSXV: CH); OTC-marknaden (OTCQB: CHHYF) samt Frankfurt Stock Exchange (FSE: K47). www.charbone.com
[1] https://www.quebec.ca/en/government/policies-orientations/strategy-green-hydrogen-bioenergy
[2] https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024/executive-summary