- ABB kommer att utveckla ett högupplöst infrarött interferometersystem för att driva L3Harris nästa generations atmosfäriska ljudare
- Interferometersystemet ombord på Japans meteorologiska myndighets satellit Himawari-10, byggd av Mitsubishi Electric, kommer att skapa tredimensionella kartor över temperatur och luftfuktighet i Asien-Stillahavsregionen
- Med ABB:s interferometerteknik förväntas den information som samlas in med den nya ljudaren vara mer än 100 gånger mer detaljerad än dagens tillgängliga data
ABB har tilldelats ett kontrakt av L3Harris Technologies (NYSE: LHX), ett ledande amerikanskt försvarsföretag, för att utveckla och bygga ett högupplöst infrarött interferometersystem för att driva nästa generation av L3Harris hyperspektrala infraröda (IR) ljudare. Systemet ombord på Himawari-10-satelliten, byggd av Mitsubishi Electric i Japan, kommer att kartlägga jordens atmosfär i 3D över Asien-Stillahavsregionen i 10 år.
L3Harris ljudare kommer att placeras på en höjd av 36,000 km i geostationär omloppsbana, vilket hjälper Japan Meteorological Agency att förbättra förutsägelserna för banan och intensiteten av extrema väderhändelser samt förlänga dess långsiktiga prognoser. Den kommer att erbjuda 30-minuters återbesökskapacitet, vilket avsevärt ökar kvaliteten och kvantiteten av information som matar väderprognosmodellerna jämfört med vad som för närvarande är tillgängligt.
Atmosfäriska ljudare är avancerade optiska instrument som kan undersöka luftmassans fysiska egenskaper som driver vädret, såsom temperatur, luftfuktighet och rörelse. Huvuddelen av den digitala informationen som matas in i superdatorer som beräknar dagens dagliga och timvisa prognoser kommer från infraröda och mikrovågsbaserade ljudare. Medan vädersatelliter i låg omloppsbana (LEO) kan kartlägga hela jordklotet, kan de bara uppdatera data två gånger dagligen, vilket skapar en viktig tidsmässig täckningsbrist. Geostationära (GEO) vädersatelliter å andra sidan "står stilla" på himlen över ekvatorn och kan spåra vädermönster med en mycket förbättrad uppdateringsfrekvens. Geostationära omloppsbanor är dock för avlägsna för att mikrovågsbaserade ljudare ska kunna fungera, vilket gör IR-ljudare till de enda instrumenten som kan fånga en tidsfördröjd digitaliserad 3D-vy av vädret nedanför.
"Hyperspektrala IR-ljudare, som introducerades för första gången 2011 på den gemensamma NASA/NOAA polära omloppsbanan NPP-satelliten, ledde till en transformation inom väderprognosfältet," säger Dr. Frederic Grandmont, chef för rymdteknik och affärsutveckling, ABB Measurement & Analytics. "Himawari-10 förväntas ge ytterligare en nivå av förbättring i väderprognosens noggrannhet för Japan och Asien-Stillahavsregionen - och resten av världen, eftersom långsiktiga 14-dagarsprognoser har globala beroenden."
Detta kontrakt följer ett separat leveransavtal mellan ABB och L3Harris, enligt vilket ABB har levererat sex interferometrar för Cross-track Infrared Sounder (CrIS) för den amerikanska lågpolära vädersatellitserien som lanserades sedan 2011.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att bli mer effektiva, produktiva och hållbara och att öka sin konkurrenskraft. go.abb/processautomation
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 mars 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.