ABB har slutfört sitt aktieåterköpsprogram som lanserades i februari 2025. Under aktieåterköpsprogrammet har ABB köpt tillbaka totalt 20 744 831 aktier – motsvarande 1,11 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet – för totalt cirka 1,3 miljarder dollar.
Styrelsen avser att använda sina bemyndiganden enligt bolagets kapitalband för att annullera alla aktier som återköpts under aktieåterköpsprogrammet 2025.
Såsom meddelades tidigare idag, och i enlighet med ABB:s principer för kapitalallokering, godkände styrelsen ett nytt aktieåterköpsprogram för kapitalminskningsändamål på upp till 2,0 miljarder dollar. Det nya programmet förväntas lanseras i början av februari 2026. Det kommer att genomföras i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange som planeras löpa fram till den 27 januari 2027.
ABB avser att använda det nya kapitalbandet också för annullering av de aktier som återköpts enligt det nya programmet.
Dessutom avser ABB att köpa upp till 5 miljoner aktier fram till den 27 januari 2027, huvudsakligen för användning i samband med aktieprogrammet för anställda. Inköpen sker till marknadspriset på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange.
ABB äger för närvarande cirka 26 miljoner egna aktier, inklusive 21 miljoner aktier som återköpts i annulleringssyfte.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, förväntar”, ”bedömer”, ”avser”, ”planerar”, ”siktar på”, ”prognos” eller liknande uttryck. Det finns dock många risker och osäkerhetsfaktorer, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att våra faktiska resultat skiljer sig väsentligt från den framåtsyftande informationen och uttalandena i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Här ingår bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 januari 2026, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.