Aktieägare som representerar 166 861 587 aktier deltar i ABB Ltds särskilt utdelningsförfarande (DAF; Dividend Access Facility), vilket motsvarar 38 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden.
Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. De deltagande aktieägarna kommer för varje ABB Ltd-aktie att erhålla en ABB Ltd-aktie utan utdelningsrättighet (ABB Ltd U) och en utdelningsrättighet från ABB Norden Holding AB som är separat från aktien (SR1). De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att omregistreras på aktieägarnas konton den 25 mars 2026. Under förutsättning att utdelningen godkänns vid ABB:s årsstämma den 19 mars 2026, förväntas utdelningen under DAF att betalas ut den 27 mars 2026.
ABB Ltd U-aktien är öppen för handel, parallellt med ABB Ltd-aktien, på NASDAQ Stockholm under perioden 16 mars 2026 till 23 mars 2026. ABB Ltd U-aktiens ISIN-kod är SE0027666165. Det kommer inte vara möjligt att handla med utdelningsrättigheter, SR1.
Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8-124 39 855.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 mars 2026, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com