Sagolik utsikt över norrskenet från en glasiglo - tack vare ABB:s fastighetsautomation

På Santa’s Hotel i Rovaniemi, Finland, bidrar ABB:s KNX-lösningar till att hålla hotellrummen, i form av glasiglor, i optimalt skick.

I Santa Claus Village vid polcirkeln i norra Finland erbjuds gästerna ett nytt spännande sätt att uppleva Lapplands sevärdheter. De nya arktiska hotellrummen, i form av iglor i glas, ger hotellgästerna möjlighet att komma riktigt nära naturen. Fönstrens uppvärmning rensar frosten från glaset för att hotellgästerna ska få en perfekt bild av himlen. Norrsken, midnattssol, höstfärger eller polarnätter kan beskådas samtidigt som gästerna njuter av hotellrummens bekvämligheter. Nästan alla hotellgäster kommer från utlandet, de största grupperna kommer från Singapore, Kina och Japan. Kunderna har rest långt och har högt ställda krav, så servicen måste vara förstklassig. Till exempel kan gästernas förväntningar på en lämplig inomhustemperatur vara radikalt annorlunda än den lokala standarden.

I varje iglo kan temperaturen, ventilationen och även driften av värmen i glaset styras individuellt på distans från hotellets reception. Hotellgästerna kan njuta av optimal komfort och för hotellägaren gör automatiseringen att energikostnaderna är under kontroll.
I varje iglo kan temperaturen, ventilationen och även driften av värmen i glaset styras individuellt på distans från hotellets reception. Hotellgästerna kan njuta av optimal komfort och för hotellägaren gör automatiseringen att energikostnaderna är under kontroll.
center

Designen av glasiglorna i Rovaniemi kan verka enkel, men den döljer många högtekniska lösningar. Iglons värmepump, luftenhet, golvvärme och uppvärmning av in- och utsida av glastaket är ansluten till KNX-bussen.

Om det blir vattenläckage, stänger en magnetventil omedelbart av vattentillförseln och via en optisk fiberanslutning avges ett larm till receptions- och underhållspersonalen.Med hjälp av kontrollenheten för KNX-bussen och den optiska fiberanslutningen till iglorna kan alla funktioner styras från en skärm i receptionen.

När det gäller teknik kan de 20 m2 stora iglorna jämföras med friliggande hus. Till exempel avlägsnar värmeaggregaten på utsidan av glastaket frost och smälter eventuell snö och is. Glasväggarna värms inifrån, vilket ger extra förstärkning av det vanliga värmesystemet. Även om iglor är en helt unik typ av byggnad var programmeringen av KNX-automationen enkel och allt fungerade vid första försöket. Bara en enkel finjustering behövdes efter installationen. Golvvärmen ökades, driftstiderna för glasvärmesystemen förkortatades och ventilationshöjningarna minskades på natten för att undvika extra buller.

idén vid konstruktionen av byggnaderna var att automatisera alla dagliga rutiner. Att till exempel kunna slå på och av fönstrens värmesystem för alla 71 iglor på ett och samma ställe sparar personalens tid. Ett annat viktigt kriterium vid designen var att spara energi. Att ha alla iglor i bruk samtidigt kräver mycket energi och varje energibesparande insats leder till en bättre totalekonomi. Med hjälp av KNX-automation sänks energiförbrukningen till ett minimum när det inte är några hotellgäster. Under vintern värms iglorna inte upp i onödan, och på sommaren kyls de inte. KNX möjliggör också att kundernas förväntningar kan bli uppfyllda på distans. På kvällen hanteras dygnet runt service för iglobyn från receptionen, som ligger sju kilometer bort i centrala Rovaniemi. Det medför inget slöseri med varken energi eller pengar.

Text:

Petja Partanen, Emma Zeinetz.

Foto: Kaisa Sirén

Kunderna märker inte ens den sofistikerade fastighetsautomationen som garanterar att igloglaset håller sig klart även under iskalla förhållanden.
Kunderna märker inte ens den sofistikerade fastighetsautomationen som garanterar att igloglaset håller sig klart även under iskalla förhållanden.
center

KNX fastighetsautomation

KNX är en fastighetsautomationslösning med lång livslängd. Tekniken är väl utbredd, eftersom det finns globalt runt 400 komponenttillverkare i ett fyrtiotal länder. Systemet, som bygger på en öppen standard, kan byggas på och anpassas för framtida behov.

Hi-tech iglos i Santa Claus Village

De första 29 iglorna i Santa Claus Village, som ligger vid polcirkeln bara några kilometer från Rovaniemi flygplats, var klara i december 2016. Vid årsskiftet 2017 kommer totalt 71 iglor att vara i bruk. Samtidigt byggs en huvudbyggnad med reception och restaurang.Belysningen, värmen, kylan, ventilationen och fönster- och golvvärmesystemen på iglorna är anslutna till en KNX-buss. Varje iglo har en optisk fiberanslutning. Alla funktioner kan styras på distans från hotellets reception.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp