ABB levererar kabelsystem för havsbaserad vindkraft i Tyskland

Ordern gäller ett sjökabelsystem för växelström (AC) som ska ansluta vindkraftparken Butendiek med Tennet’s omriktarplattform för HVDC (överföring av högspänd likström), SylWin alpha. ABB i Karlskrona står bakom leveransen.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en betydande order på konstruktion, leverans och installation av ett AC kraftöverföringsystem med sjökabel som ska ansluta vindkraftparken Butendiek i Nordsjön med HVDC omriktarplattformen SylWin alpha. Beställare är den nederländsk-tyska nätoperatören TenneT.

Kabellänken ska ansluta AC-plattformen vid Butendiek med HVDC-plattformen SylWin alpha. Butendiek ligger runt 30 kilometer utanför ön Sylt. Kabelsystemet som ska levereras från ABB:s enhet High Voltage Cables i Karlskrona är ett omkring 38 kilometer långt 3-ledare 155 kilovolt (kV) AC undervattenskabelsystem. Systemet ska enligt plan installeras och driftsättas 2015. Högspänningskabeln som ursprungligen skulle levereras till projektet från annan leverantör gick förlorad vid en incident i Medelhavet i juli. ABB ombads då att träda in och rädda tidsplanen för projektet.

Systemet kommer att ha en överföringskapacitet av 144 megawatt (MW), motsvarande elbehovet för runt 150 000 tyska hushåll. Användningen av den rena, förnybara vind-elen kommer att förhindra utsläpp av nästan 750 000 ton koldioxid som annars hade blivit resultatet av motsvarande fossila elgenerering.

"Tyskland är en av världens största förespråkare för förnybar energi och landet fortsätter att driva på minskningar av miljöpåverkan", säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. "Vi har en stor mängd teknik och omfattande erfarenhet inom området och vi är glada att kunna hjälpa TenneT snabbt i det här projektet."

ABB har framgångsrikt driftsatt mer än 10 AC-kabelprojekt för havsbaserad vindkraft runt om i världen och fler projekt är under leverans. Butendiek är det sjätte havsbaserade vindkraftsprojektet i Tyskland som har tilldelats ABB av TenneT. Ett av de projekt som pågår är kabellänken till Sandbank, som även den ska ansluta vindkraft till Sylwin alpha.
ABB är en av världens ledande tillverkare av högspänningskabel, med omfattande kunskap och erfarenhet från flera applikationer, inklusive anslutning av havsbaserad vindkraft, kraft från land till olje- och gasplattformar samt sammankopplingar av elnät via mark- eller sjökabel.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Power Systems
Claes Westerlind
Marknads- och försäljningschef
High Voltage Cables
Telefon: 0455-535 70
claes.westerlind@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Telefon 021-32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp