Svenska Publishingpriset offentliggjordes den 14 november vid prisutdelningen på Musikaliska vid Nybroviken i Stockholm. Som en del av ABB:s verksamhet Robotics inom divisionen Discrete Automation and Motion prisades Svia - applikationscentret för maskinbetjäning.
- Design blir allt viktigare inom alla branscher. Verkstadsindustrin är inget undantag. Den utvecklingen är vi en del av, både när det gäller våra robotceller och vår kommunikation, säger Martin Skyborn, marknadschef på Svia.
Publishingpriset är en kommunikationstävling fristående från branschens organisationer. Juryn bedömer hela den tävlande produkten: textinnehåll, visuellt innehåll samt - beroende på typ av tävlingsbidrag - regi (film), fysiskt utförande (print) och användbarhet(webbplats).
- Jag var lite orolig att vi gått för långt med vår idé om "the creatures" som en metafor för våra robotlösningar. I filmen spelas de bland annat av en duktig parkour-utövare som gör volter genom smålandsskogen för att visa hur flexibla våra produkter är. Men det ska pirra i magen när man gör något bra. "Fräscht", skrev juryn i sin motivering.
Martin Skyborn tackar kommunikationsteamet som bestod av Flodin Fernström Design Unit (kund-, projekt- och designansvar), webbyrån Grand Public, fotograf Alvreten, copywriter Mats Janson och Ark-Tryckaren.
Motiveringen i sin helhet:
"För utmärkt typografi, god färgharmoni, intresseväckande rörlig bild och utmärkt produktfoto - fräscht!"
Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com
Om SVIA
SVIA (www.svia.se) är ett Sverigebaserat teknikföretag specialiserat på automationslösningar för flexibel maskinbetjäning med seende robotar.
För mer information kontakta:
| ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef Tel. 021-32 32 32 press@se.abb.com |