ABB tar hem order värd 260 miljoner dollar på uppgradering av HVDC-station i USA

Uppgradering av omriktarstation ökar tillförlitligheten i elnätet i västra USA. Leverans från ABB i Ludvika och Landskrona.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 260 miljoner dollar från det amerikanska kraftbolaget Bonneville Power Administration (BPA), en del inom U.S. Department of Energy, avseende uppgradering av den befintliga HVDC-stationen (högspänd likström) Celilo i Oregon.

Stationen togs i drift för mer än 40 år sedan och är en viktig del av elförbindelsen mellan nordvästra Stillahavsområdet och södra Kalifornien. Ordern bokades i fjärde kvartalet 2012.

Celilostationen ligger i den norra änden av kraftlänken Pacific DC Intertie, också kallad Path 65, med en effekt på 3 100 megawatt och med sin startpunkt nära Columbiafloden. Kraftledningen är 1 360 kilometer lång och ansluter till omriktarstationen Sylmar i söder.

Pacific DC Intertie överför elektricitet från det nordvästra Stillahavsområdet till tre miljoner hushåll runt Los Angeles. Under vintern behövs betydligt mer energi för uppvärmning i de norra regionerna medan det krävs mindre i det varma söder. Under sommaren är förhållandet det omvända då stora mängder energi krävs för luftkonditionering i södra Kalifornien. Tack vare elförbindelsen kan utbud och efterfrågan balanseras mellan de båda regionerna.

Nyckelkomponenter i uppgraderingsprojektet är ventiler, kontrollsystem och transformatorer, såväl som ställverk och kylsystem. Utöver upprustningen ska stationen också uppgraderas till 3 800 megawatt. ABB genomförde en liknande uppgradering av Sylmarstationen 2004. Från ABB i Ludvika levereras HVDC transformatorer, ventiler, kontrollsystem, kondensatorer och avledare. Kylsystemet kommer från ABB i Landskrona.

"ABB's lösning för att uppgradera det åldrande HVDC systemet från 3 100 till 3 800 MW kommer att säkra tillförseln av el i regionen och förbättra tillförlitligheten i kraftnätet", säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. "Ordern är ännu ett bevis på vårt goda samarbete med de amerikanska kraftbolagen som fortsätter uppgradera elnäten i USA."

ABB var först med att utveckla teknik för högspänd likström, HVDC, för nästan 60 år sedan och är fortfarande världsledande inom denna högeffektiva teknik. ABB har levererat mer än 70 HVDC-projekt världen över med en sammanlagd installerad kapacitet på mer än 60 000 megawatt.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Power Systems
Hans Johansson
Marknads- & Försäljningschef HVDC
Tel. 0240- 78 42 93
hans.k.johansson@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp