ABB driftsätter fas ett av Indiens mest avancerade UHVDC-länk

North East Agra är världens första UHVDC-system (överföring av högspänd likström) med flera terminaler och med kapacitet att tillhandahålla fossilfri el till 90 miljoner människor

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har driftsatt den första polen i North-East Agra, den nya 800 kilovolts (kV) superkraftlänken för överföring av ultrahögspänd likström (UHVDC) som ska leverera el från förnybar vattenkraft till en kraftstation i Agra, hem för Taj Mahal, och därifrån mata den vidare till miljontals användare i norra Indien.

Projektet genomförs på nyckelfärdig basis av ABB tillsammans med det ledande statliga kraftbolaget Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), inklusive design, systemkonstruktion, leverans, installation och driftsättning. Uppdragsgivare är Indiens ledande kraftöverföringsbolag Power Grid Corporation of India Ltd.

Fas ett av projektet är därmed fullbordat, vilket ger en överföringskapacitet av upp till 1 500 megawatt (MW) längs en sträcka av 1 728 kilometer. När North-East Agra är i full drift 2016 blir det världens första UHVDC-förbindelse med flera terminaler och kapacitet att tillgodose elbehovet för runt 90 miljoner människor, beräknat på snittförbrukningen i landet.

Kraftlänken North-East Agra ska bidra till att åtgärda elbristen i norra Indien genom att transportera vattenkraft från Himalaya i landets nordöstra del. Denna region har rikligt med outnyttjade förnybara energikällor men mottagarstationerna ligger tusentals kilometer bort och elen måste transporteras genom en 22 kilometer bred landkorridor som gränsar till Nepal på ena sidan och Bangladesh på andra sidan.
"Det här är en viktig milstolpe i genomförandet av den banbrytande North-East Agra-länken, världens första UHVDC-system konstruerat för flera terminaler och ett projekt som understryker ABB:s ledande globala ställning inom HVDC-teknik", säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Systems. "Vi fortsätter att stödja Indien i utvecklingen av landets kraftinfrastruktur och ökade anslutning av förnybar energi för att leverera miljövänlig el till miljontals människor. Det här är ett viktigt fokusområde i vår strategi Next Level."

UHVDC-länken på 6 000 MW för 800 kV kommer att sätta världsrekord i omriktarkapacitet. Världens första flerterminalssystem för UHVDC kommer att ha tre omriktarstationer, varav två "sändande" terminaler som omvandlar elen från växelström (AC) till likström (DC) för transport via en gemensam kraftlänk som passerar genom den smala landkorridoren och levererar elen till en "mottagande" terminal i Agra, där den omvandlas tillbaka till AC för att sedan distribueras ut till elkunderna. Det kommer också vara möjligt med omvänt kraftflöde från Agra till North-East. Flerterminalslösningen minskar kostnaderna betydligt jämfört med alternativet att använda separata kraftlänkar från olika vattenkraftverk till Agra.

Överföring av ultrahögspänd likström (UHVDC) är en vidareutveckling av HVDC-tekniken som utvecklades av ABB för mer än 60 år sedan och som idag är en prioriterad lösning för överföring av stora mängder elkraft över långa avstånd med minimala förluster. Sedan tekniken uppfanns har ABB tilldelats runt 100 HVDC-projekt runtom i världen med en sammanlagd kapacitet av runt 120 000 MW, motsvarande cirka hälften av den globala installerade basen. ABB har också genomfört flera HVDC-projekt i Indien, inklusive Rihand-Delhi som var landets första projekt i sitt slag och som togs i drift 1990.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Technology Media Relations
Reiner Schoenrock
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp