ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 55 miljoner dollar på en kabelsystem för växelström på havsbotten till en ny vindkraftpark utanför kusten vid Norfolk i Storbritannien. Kabeln ska mata elektricitet genererad vid den 400 megawatt starka vindkraftparken Dudgeon Offshore Wind Farm, in i det nationella elnätet. Beställare är företaget Dudgeon Offshore Wind Limited som ägs av Statoil och Statkraft.
Dudgeon kommer att kunna producera el motsvarande elbehovet till mer än 400 000 hushåll i regionen. Turbinerna ska placeras på 18-25 meters djup över ett 55 km2 stort område, 32 kilometer utanför kusten vid staden Cromer i norra Norfolk. Med en installerad kapacitet av runt 400 MW kommer vindkraftparken att producera tillräckligt mycket grön el för att undvika utsläpp av koldioxid på upp till 19 miljoner ton under sin livslängd av 25 år.
Elen som genereras vid Dudgeon ska transporteras i land via en kabel på havsbotten till Weybourne Hope, runt 5 kilometer väster om kuststaden Sheringham. Därifrån ska en markgrävd kabel ansluta elen vidare till Necton, där den ska matas in i elnätet med hjälp av en specialbyggd transformatorstation.
"Havsbaserad vindkraft är en växande förnybar energikälla, där Europa står för runt 70 procent av all ny installerad kapacitet. Att kunna transportera elen från havsbaserade vindkraftparker till land och sedan integrera den i elnätet för vidare leverans till elkonsumenterna är avgörande moment", säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. "Det här är ett viktigt fokusområde för ABB i vår strävan att balansera det ökande elbehovet med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra tekniska styrkor, vår breda portfölj och vår långa erfarenhet på området positionerar oss väl för att genomföra det här projektet och vi är mycket glada att få göra det."
ABB ska konstruera och leverera två 132 kV treledar sjökablar för växelström, på vardera 42 kilometer, som ska dras från vindkraftparkens havsbaserade transformatorstation till Weybourne Hope, där de ska anslutas till markkablar. Undervattenskablarna ska tillverkas vid ABB:s fabrik i Karlskrona, med leveransstart 2016.
"Sjökabelsystemet är en komponent med långa ledtider och att placera den här ordern innebär en viktig milstolpe i utvecklingen av Dudgeon-projektet", säger Bjørn Ivar Bergemo, Asset Manager för Dudgeon Offshore Wind Farm. "Dessa kablar kommer att vara bland de längsta undervattenskablarna hittills för havsbaserad vindkraft i UK, och vi ser fram emot att arbeta med ABB."
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com