ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tilldelats utmärkelsen Zayed Future Energy Prize 2014 för sina åtaganden och sin innovation inom energieffektivitet och förnybar energi.
"Det är en stor ära att få ta emot Zayed Future Energy Prize 2014", säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. "ABB står för kraft och produktivitet för en bättre värld. Det här priset betonar vårt enträgna innovationsarbete för att skapa nya lösningar och värdehöjande erbjudanden till våra kunder inom förnybar energi och energieffektivitet."
Utmärkelsen, i kategorin "Large Corporations" överlämnades till Ulrich Spiesshofer av Hans Höghet General Schejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprins i Abu Dhabi och tillförordnad överbefälhavare för de väpnade styrkorna i Förenade Arabemiraten. The Zayed Future Energy Prize inrättades 2008 i syfte att uppmärksamma och belöna de bästa lösningarna inom förnybar energi och hållbarhet. Priset är döpt efter den framlidne Schejk Zayed bin Sultan Al Nahyan som grundade Förenade Arabemiraten och regerade Abu Dhabi samt var Förenade Arabemiratens första president från 1971, fram till sin död 2004.
"Med denna utmärkelse följer ansvaret att sprida den vision och miljösträvan som den framlidne Schejk Zayed bin Sultan Al Nahyan stod för", säger Spiesshofer. "Vi ska se till att ABB agerar som en förebild och använda utmärkelsen som ett incitament för fortsatt teknisk innovation inom förnybara energislag runt om i världen. Att vinna det här priset stärker vår övertygelse och gör oss ännu mer beslutsamma att följa vår vision, vårt uppdrag och vår strategi i riktning mot förnybar energi och en hållbar framtid.
ABB har 125 års historia av teknisk innovation.
Det inkluderar utveckling av HVDC-tekniken (överföring av högspänd likström) för nästan 60 år sedan. Med HVDC kan stora mängder elkraft transporteras över långa avstånd på flera tusen kilometer med minimala förluster och liten negativ miljöpåverkan. Tekniken används i stor omfattning för att överföra förnybar energi från avlägsna källor till konsumenter i stora urbana områden. ABB har levererat runt 90 HVDC-projekt med en sammanlagd installerad kapacitet på mer än 95 000 megawatt, vilket är cirka hälften av den globala installerade basen.
ABB är också ledande inom teknik för energieffektivisering. Att öka energieffektiviteten är det enskilt snabbaste, mest hållbara och billigaste sättet att minska energianvändningen, sänka koldioxidutsläppen och stärka elsäkerheten på. ABB:s drivsystem och motorer sänker energianvändningen genom att energin används effektivare. Drivsystemen anpassar elmotorernas varvtal till det aktuella behovet och sänker därmed energiåtgången i motorn med typiska 20-50 procent.
Solkraftsindustrin strävar efter att med hjälp av innovation utveckla lösningar som kan omvandla solens energi till tillförlitlig elkraft på ett effektivt sätt. Genom att omvandla solenergi till elkraft kan koldioxidutsläppen minskas med 600 gram för varje genererad kilowattimme.
ABB tillhandahåller nyckellösningar till industrier specialiserade på förnybara energislag och hållbar kraftöverföring. Företaget är den ledande leverantören av elektriska produkter och lösningar till vindkraftsindustrin, med över 30 års erfarenhet kombinerat med djup teknisk kunskap, global tillverkning och omfattande insikt i både turbinapplikationer och kraftsystem.
ABB har en lång historia av innovativ och energieffektiv teknik för järnvägssektorn, inklusive tillverkning och service av alla typer av komponenter och delsystem, både avseende järnvägsinfrastruktur och rullande material, för spårbunden stadstrafik, fjärrtåg och snabbtåg. Med en omfattande global bas tillhandahåller ABB också livscykelbaserade tjänster, inklusive underhåll och upprustning, där ett exempel är den nyss aktuella ordern värd 200 miljoner dollar på nya elsystem till SJ:s snabbtåg.
ABB:s lösningar för hållbar energi omfattar också snabbladdare för elbilar, vilka får en allt större roll i det moderna bilsamhället.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 150 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
ABB Group:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
Switzerland: Tel. +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com