Pluto AS-i är en PLC-enhet från ABB Jokab Safety, konstruerad för säkerhetssystemet AS-i, där alla säkerhetskomponenter är anslutna till en enda kabel. Fördelen med AS-i är att man enkelt kan göra förändringar utan större kostnader, jämfört med traditionella säkerhetssystem som kräver ny kabeldragning från elskåpet för varje nytt skydd som ska installeras.
Pluto AS-i kombinerar funktionerna i de traditionella, fast inkopplade enheterna Safety PLC och AS-i Safety Monitor i en enda enhet. Enheten har både viss fast inkopplade I/O-anslutningar och möjlighet att övervaka säkerhetsbussen.
Pluto AS-i kan agera som en säkerhetsövervakningsenhet på säkerhetsbussen eller som både egen enhet, "master", och övervakningsenhet samtidigt. I övervakningsläge fungerar Pluto AS-i så att den lyssnar av kommunikationen och fattar beslut beroende på de säkerhetsdata den tar in. I masterläge kan den styra och distribuera all kommunikation, samtidigt som den övervakar.
Pluto As-i kan också användas som en säkerhets-I/O-anslutning genom att vara inställd i ett underordnat läge och kommunicera med en annan, överordnad AS-i, som fungerar som både styr- och övervakningsenhet.
AS-i medger upp till 31 säkerhetsnoder eller 62 icke-säkerhetsnoder i ett och samma system. Det går också att kombinera både säkerhetsnoder och icke-säkerhetsnoder på samma AS-i säkerhetsbuss.
Upp till 32 Pluto-enheter eller andra Pluto-moduler kan anslutas i ett nätverk. En Pluto AS-i kan läsa in information från andra Pluto-enheter samt till dessa ansluten säkerhetsutrustning på bussen. Hela säkerhetssystemet kan programmeras med hjälp av programmeringsverktyget Pluto Manager med fördefinierade block av säkerhetsfunktioner.
Pluto AS-i från Jokab Safety finns i två olika modeller: en mindre version Pluto AS-i och en större modell med fler I/O-funktioner, Pluto B42 AS-i.
ABB (www.abb.se) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Low Voltage Products Anders Brunnander, säljare Jokab Safety Tel: +46 (0)300-67 59 04 anders.brunander@se.abb.com |