ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order på fyra krafttransformatorer för uppgradering av kraftverken Messaure och Vietas i Luleälven. Beställare är Vattenfall Vattenkraft och det samlade ordervärdet cirka 60 miljoner kronor.
"Jag är mycket glad över det här förtroendet. Ordern från Vattenfall visar, än en gång, våra transformatorers förmåga att säkra tillgängligheten och öka effektiviteten i befintliga vattenkraftverk, säger Jim Lundahl, kundansvarig hos ABB.
ABB ska leverera fyra krafttransformatorer för uppgradering av kraftverken Messaure och Vietas i Luleälven. Transformatorerna som nu är under produktion kommer att ha en vikt på 200 ton vardera. Transformatorn på bilden är från en tidigare leverans till Ringhals.
De två anläggningarna, som bägge är nedsprängda under jord, tillhör Vattenfalls allra största och viktigaste vattenkraftverk. Messaure, där tre av transformatorerna ska installeras (två på 170 MVA och en på 180 MVA), ligger några mil uppströms från Vuollerim. Den fjärde transformatorn, på 180 MVA, ska installeras i stationen i Vietas som är belägen fem mil från gränsen mot Norge.
Uppgradering med nya transformatorer är en del av ett omfattande investeringsprogram som Vattenfall nu genomför i flera av sina vattenkraftstationer. Turbiner, generatorer och transformatorer byts ut mot ny utrustning med högre verkningsgrad och bättre produktionskapacitet.
Produktionen har redan startat och leveranserna av transformatorerna, som vardera har en vikt på cirka 200 ton, påbörjas om ett år, hösten 2015.
"Med största sannolikhet kommer vi att använda oss av Inlandsbanan för transporterna, med omlastning till lastbilstrailer den allra sista biten", tillägger Johan Berner, säljansvarig hos ABB-enheten Power Transformers i Ludvika.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | ||
| ABB Sverige Jim Lundahl Svensk försäljning Power Products & Power Systems Tel. 060-19 53 39 Jim.lundahl@se.abb.com |
ABB Sverige Åsa Rickardsson Marknadskommunikatör Power Products & Power Systems Tel. 021-32 50 31 asa.rickardsson@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson, presschef Tel. 021-32 32 32 press@se.abb.com |