ABB levererar banbrytande teknik för smarta transformatorstationer i Kina

Integrerat ställverk med smarta elnätsfunktioner som främjar ett effektivare, pålitligare och grönare elnät

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska installera en frånskiljande brytare på 363 kilovolt (kV) med fiberoptisk strömsensor som klarar att integrera tre funktioner i en enda komponent: effektbrytning, frånskiljning och mätning av strömstyrka. Dessutom minskar den det utrymme som krävs för en transformatorstation med upp till 70 procent. Det här kommer att bli världens första frånskiljande brytare med fiberoptisk strömsensor på så hög spänningsnivå.

I det integrerade ställverket ersätter den fiberoptiska strömsensorn de konventionella strömtransformatorerna som behövs för mätning och skydd, och dessutom möjliggör den automatisering. Det här blir den första kommersiella installationen av tekniken på den här spänningsnivån, som är stamnätets spänningsnivå i elnätet i nordvästra Kina.

Denna nyskapande frånskiljande brytare med fiberoptisk strömsensor ingår som en del i den innovativa tekniken som ABB levererar till Kinas statliga elnätsbolag (State Grid China Corporation, SGCC) för deras projekt om nästa generations smarta transformatorstationer. Projektet kommer att utnyttja den allra senaste tekniken, som erbjuder fjärrstyrning, skydd, automatisering, övervakning och diagnostik för transformatorstationer, men den kommer även att sänka driftkostnaderna och minska det ekologiska fotavtrycket. Det minskade ekologiska fotavtrycken minimerar systemets miljöpåverkan.

Transformatorstationerna kommer att bidra till ett effektivare, flexiblare och tillförlitligare nationellt elnät och även till att bygga grunden för en ökad användning av förnybar energi i Kina. Enligt Kinas energimyndighet överskred den befintliga kapaciteten av förnybar energi 400 miljoner kilowatt i Kina under 2014. Detta motsvarar mer än 30 procent av den totala kapaciteten, vilket gör Kina till den största användaren av förnybar energi. ABB kommer att leverera den frånskiljande brytaren med fiberoptisk strömsensor till en smart transformatorstation i Fuping i Shanxi-provinsen. Där ska den förse ett snabbväxande industriområde med ström.

"ABB fortsätter att leverera toppmodern teknik till utvecklingen av Kinas energiinfrastruktur", säger Bernhard Jucker, global chef för ABB:s division Power Products. "Vår utrustning stöder utvecklingen av ett starkare, smartare och grönare elnät och är en påminnelse om vårt fokus på teknik som en viktig komponent i ABB:s strategi Next Level."

ABB är en pionjär inom teknik för frånskiljande brytare och har installerat omkring 1 800 frånskiljande brytare över hela världen och har den erfarenhet av frånskiljande brytare med fiberoptiska strömsensorer som krävs av SGCC. ABB har drivit en pilot med 420 kilovolt i Sverige sedan 2010. Samtidigt som denna innovativa teknik integrerar tre viktiga transformatorstationsfunktioner erbjuder den digitala utdata från elnätet, vilket möjliggör automatisering av funktioner i transformatorstationer och elnät. Utrustningen har kapacitet att kunna integreras fullständigt i ett smart elnät baserat på de senaste IEC-standarderna för digital kommunikation i elnät (IEC 61850-9-2LE).

Som en följd av att konventionell utrustning byts ut mot smart teknik kan den storleken på luftisolerade ställverk i transformatorstationer minskas ordentligt, med en potentiell utrymmesbesparing på 70 procent. Dessutom kan flera ton med utrustning avlägsnas från transformatorstationen samtidigt som säkerheten förbättras och installationstid samt konstruktions-, drift- och underhållskostnader sänks och miljöpåverkan reduceras.

Förutom den frånskiljande brytaren med fiberoptisk strömsensor ska ABB leverera smarta mellanspänningsställverk och e-enheter för transformatorer, till exempel innovativa SDB-torkapparater (self-dehydration breathers), som en del av projektet. Och därmed underlätta framväxten av "Internet of Things, Services and People" i ännu högre grad.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp