ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd omkring 40 miljoner dollar från den danska kraftoperatören Energinet.dk på ett kabelsystem för högspänd växelström (AC) som ska överföra elkraft från en ny havsbaserad vindkraftpark.
Den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 ligger i Nordsjön, cirka 30 kilometer från Danmarks västligaste punkt Blåvands Huk. Fullt utbyggd kommer den 400 megawatt (MW) stora vindkraftparken ha kapacitet att producera el till runt 400 000 hushåll i Danmark.
"ABB har produkterna, den tekniska expertisen, fackkunskapen, projektledningsförmågan och erfarenheten att genomföra sådana projekt", säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power System. "Vi är glada att stödja detta initiativ och främja den fortsatta utvecklingen av förnybar energi i Danmark."
Den förnybara elen från vindkraftparken ska överföras till land via en 32 kilometer lång 220 kV polymerisolerad treledarkabel på havsbotten, med inbyggd fiberoptik för datakommunikation och temperaturövervakning av kraftkablarna.
I ABB:s uppdrag ingår teknisk konstruktion och tillverkning av det högspända kabelsystemet inklusive kringutrustning och installation. Världens hittills näst största undervattenskabel i diameter ska tillverkas vid ABB:s fabrik för högspänningskabel i Karlskrona och börja levereras 2016.
Energinet.dk är ett oberoende statligt företag ägt av den danska staten och lydande under Klimat- energi- och byggnadsdepartementet. ABB har tidigare levererat högspända kabelsystem för mellan 145 och 420kV till Energinet.dk till flera projekt, bland annat Lille Belt för 420 kV.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernen verkar i runt 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
| ABB Power Systems Claes Westerlind Vice President & Head of Marketing and Sales Tel: +4645553570 claes.westerlind@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel: 021-32 32 32 press@se.abb.com |