ABB banar väg för mer solkraft i Dubai

Utbyggnad av elkraftsanläggning ska integrera mer solkraft i elnätet och stärka nättillförlitligheten i Dubai

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit en order värd runt 20 miljoner dollar på utbyggnad av en elkraftsanläggning för att ansluta mer solkraft till elnätet i Dubai och på så sätt diversifiera energimixen och tillgodose ökande efterfrågan på el i Förenade Arabemiraten (UAE). Beställare är Dubai Electricity & Water Authority (DEWA).

DEWA dubblar därmed nettoeffekten från solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum, från 100 megawatt (MW) till 200 MW. ABB hade även uppdraget att ansluta de första 100 MW från solkraftsparkens fas I till elnätet 2014.

Den storskaliga solcellsanläggningen täcker 4,5 kvadratkilometer och kommer att förse mer än 30 000 hushåll, eller 130 000 människor, med el. Den tillförda solkraften ersätter behovet av ytterligare fossil energi, vilken skulle ha medfört årliga utsläpp av runt 250 000 ton koldioxid.

"Vi arbetar för att uppnå målen för Vision 2021 för UAE och Dubai Plan 2021, som ska stödja Dubais ekonomiska tillväxt genom en diversifierad och säker energiförsörjning och effektiv energianvändning, samtidigt som vi tillgodoser miljö- och hållbarhetsmålen. DEWA är också fast beslutet att fullfölja Dubai Integrated Energy Strategy 2030, enligt vilken 7 procent av Dubais totala elproduktion ska komma från förnybara energikällor år 2020 och 15 procent år 2030", säger HE Saeed Mohammed Al Tayer, koncernchef för DEWA.

"ABB:s avancerade teknik kommer att bidra till effektiv anslutning av förnybar solkraft till elnätet, med ökad kapacitet och säkrare elleveranser som resultat", säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Systems. "Vi är stolta över att få hjälpa Dubai och UAE i satsningen på en bredare energimix och en ökad andel förnybar energi för att möta efterfrågan från industri, handel och bostäder. Det här projektet är ännu ett exempel på vårt fokus på tillväxtmarknader och förnybar energi enligt strategin Next Level."

Som en del av det nyckelfärdiga projektet ska ABB ansvara för design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av utbyggnaden av elkraftsanläggningen. Nyckelprodukter är tre ställverksfack på 400 kilovolt (kV) och elva kompakta gasisolerade ställverksfack (GIS), krafttransformatorer samt IEC 61850-baserad automations- och styrteknik med öppen arkitektur. Projektet ska enligt plan vara slutfört 2016.

UAE är ledande inom solkraft i Mellanöstern och var startpunkten för Solar Impulse 2, det ABB-sponsrade flygplanet som är ute på världens första jorden runt-flygning med hjälp av enbart solkraft. Planet ska enligt sin resplan återvända till UAE senare i år. ABB:s långa tradition av tekniska innovationer inom förnybar energi, hållbara transporter och energieffektivtet gör företaget till en idealisk partner för pionjärprojektet Solar Impulse.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp