ABB har slutfört uppgraderingen av de tre omriktarstationerna på kraftlänken för överföring av högspänd likström (HVDC) mellan Québec i Kanada och New England i USA. Uppdragsgivare är de ledande kanadensiska respektive amerikanska energiföretagen Hydro-Québec och National Grid. Den 1 500 kilometer långa flerterminalslänken gör att befolkningstäta områden som Boston kan få elektricitet från alternativa kraftkällor.
Länken mellan länderna var den första i världen med flera terminaler och sedan den invigdes i början av 1990-talet har den försett tätbefolkade områden som Montreal och Boston med ren vattenkraft. Med en total kapacitet av 2 000 megawatt (MW) täcker länken elbehovet för 3,8 miljoner människor beräknat utifrån amerikanska hushålls genomsnittliga elförbrukning.
En kritisk del i projektet har därför varit att säkerställa minimala störningar i elförsörjningen och att den kommersiella driften snabbt skulle kunna återupptas. Som en nyckelkomponent i uppgraderingen har ABB ersatt systemets hård- och mjukvara med sitt toppmoderna kontroll- och skyddssystem MACH. Detta säkerställer en fortsatt tillförlitlig och kontrollerbar elförsörjning, och möjliggör avancerade smart grid-studier för fortsatt optimering av elförsörjningen. Kontroll- och skyddssystemet MACH fungerar som hjärnan i HVDC-länken. Systemet erbjuder en hög integrering av kontroll- och skyddsfunktioner och är designat för en säker drift dygnet runt i decennier. Det inbegriper också avancerade funktioner för felregistrering och fjärrstyrning. Fler än 1 100 MACH-system är i drift runtom i världen.
"Vi uppfann HVDC-tekniken och fortsätter att leda utvecklingen på området genom innovation, som med vårt senaste kontrollsystem som har installerats i det här projektet", säger Patrick Fragman, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems inom divisionen Power Grids. "Uppgraderingen av världens första länk med flera terminaler stärker ABB:s åtagande att stödja våra kunder längs hela livscykeln och betonar återigen vårt fokus på serviceverksamheten, som är en del av vår strategi Next Level."
"Uppgraderingen befäster vår världsledande ställning som leverantör av kraftteknik och bidrar ytterligare till att skapa ett starkare, smartare och grönare elnät", säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige.
ABB har tilldelats mer än 110 HVDC-projekt sedan företaget utvecklade tekniken för mer än 60 år sedan, vilket motsvarar runt hälften av den installerade basen globalt. ABB:s HVDC-projekt har därmed tillsammans bidragit till en sammanlagd överföringskapacitet på mer än 120 000 megawatt. ABB vidareutvecklade HVDC-tekniken på 1990-talet och lanserade en lösning med voltage source converters, VSC, kallad HVDC Light®. Företaget är ledande också inom denna teknik och har levererat 18 av världens totalt 24 driftsatta VSC HVDC-projekt.
ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
| ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef Tel. 021-32 32 32 press@se.abb.com |