ABB invigde ny fabrik i Landskrona

Två blev en. Swedewater har invigt nya lokaler i Landskrona och samlat hela verksamheten på en adress.

På tisdagen invigde ABB sin nya fabrik i Landskrona. Istället för att på traditionellt manér klippa ett band fick invigningstalarna skruva ihop två rör. Symboliken i detta var tydlig, då man nu går från att ha två fabriker till en, och produkterna - renvattenkylanläggningar - har rör som en av huvudkomponenterna. De två invigningsförrättarna var Carl-Johan Linér, divisionschef för Power Products i Sverige och Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. Platschef Henrik Wallman-Carlsson stod som värd för ceremonin.

Produkterna som tillverkas är renvattenkylsystem för en rad applikationer inom ABB:s verksamhetsområde som kylning av HVDC-ventiler, FACTS-anläggningar och större frekvensomriktare. Andra användningsområden är exempelvis kylning av generatorer i kärnkraftverk, medicinsk utrustning och processutrustning för stålindustrin. Kunderna finns över hela världen.

- Jag är stolt att få vara med och inviga den här fabriken, som med sin storlek och flexibilitet gör det möjligt för oss att möta den ökade efterfrågan på kylanläggningar på såväl befintliga som på nya marknader, sa Carl-Johan Linér, divisionschef för Power Products.

De senaste åren har volymen fördubblats och signalerna för framtiden visar en rejäl tillväxt även de kommande åren; därav investeringen i den nya fabriken. Man har lämnat lokalerna på Axeltoftavägen, och istället utökat och anpassat lokalerna på Faktorigatan. Projektet har pågått i cirka 1,5 års tid.

- Produktionsflödet har satts upp från grunden och gett såväl ökad produktivitet som minskade ledtider. Operational Excellence med LEAN production har varit ledstjärnan, berättade platschefen Henrik Wallman-Carlsson. De nya flexibla lokalerna ger oss möjlighet att snabbt anpassa produktionslayouten efter behov, och naturligtvis ser vi kommunikationsfördelar med att ha alla medarbetare samlade på ett ställe.

I projektet har man satsat hårt på arbetsmiljö och yttre miljö, till exempel genom minskad trucktrafik med nya flöden och materialförsörjning, och genom att ha helt avskilda områden för person- och godstransport utomhus. Man har också satsat på att få lokalen så energieffektiv som möjligt.

Swedewater tillhör High Voltage Components i division Power Products. Grunden för verksamheten lades på tidigt 80-tal i kölvattnet efter att Öresundsvarvet lades ned, och redan 1983 köpte ABB företaget. Enheten sysselsätter idag cirka 90 personer.

ABB (http://www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

En stolt Carl-Johan Linér håller tal inför den samlade personalstyrkan.

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp